HART 장치 정보 보기 매개 변수

HART 장치 정보
보기에는 다음 매개 변수가 포함됩니다.
매개 변수
설명
태그
플랜트의 HART 필드 장치 위치 및 그 목적을 표시합니다.
메시지
예를 들어 장치를 마지막으로 보정한 사람 또는 문서에 대한 참조와 같은 HART 필드 장치에 대한 추가 정보를 표시합니다.
설명자
플랜트 또는 자산 관리 소프트웨어에서 사용하는 추가 ID 정보를 표시합니다.
날짜
제어판
에서
국가
및
언어
설정을 사용하여 컴퓨터에 대해 선택한 형식으로 날짜를 표시합니다.
쓰기 금지
HART 필드 장치의 쓰기 금지 여부를 표시합니다. 유효한 값은
예
또는
아니요
입니다. 장치가 쓰기 금지된 경우 HART 통신을 통해 일부 매개 변수를 변경할 수 없습니다.
제조업체 ID
제조업체 이름(예: Allen-Bradley 또는 Endress + Hauser) 또는 제조업체의 숫자 값을 표시합니다.
회사 ID 코드 표을(를) 가이드로 사용합니다.
장치 유형
Endress + Hauser 장치의 장치 유형 또는 기타 모든 제조업체 장치의 숫자 값을 표시합니다. 이는 제조업체의 장치 유형 또는 제품 이름을 나타냅니다. 예를 들어 Endress + Hauser의 Cerabar S 증압기는 장치 유형이 7입니다.
장치 ID
장치 ID를 나타내는 숫자를 표시합니다. 장치 ID는 제조업체에서 할당한 일련 번호로, 해당 제조업체에서 생산한 모든 장치에 고유합니다.
최종 어셈블리 번호
필드 장치의 구성 요소인 재료 및 전자 부품을 식별하는 번호를 표시합니다. 필드에서 전자 부품 또는 기타 구성 요소가 업그레이드되면 일반적으로 이 번호가 변경됩니다. 어떤 경우, 이 번호가 도면 번호를 나타냅니다.
상태
선택한 채널의 필드 장치 상태를 표시합니다.
상태
특성은 다음과 같습니다.
  • 장치 오작동
  • 1차 값(Primary Value, PV) 제한 초과
  • 루프 전류 포화됨
  • 루프 전류 고정됨
  • 변수 제한 초과
진단 코드
각 채널의 진단 코드 정보를 표시합니다(최대 3개의 오류 값).
장치가 제대로 작동하는 경우
정상
이 표시됩니다. 장치가 제대로 작동하지 않으면 숫자 오류 값이 표시됩니다.
HART 필드 장치에서 전송한 형식으로 추가 상태 정보를 보려면 장치의 사용자 매뉴얼에 설명된 대로 MSG 명령어를 사용하여 CIP 서비스 16#4C를 보냅니다.
PV
해당 1차 변수(Primary Variable, PV) 특성에 대한 설정을 표시합니다.
  • 상한 범위 값
  • 하한 범위 값
  • 댐핑
  • 전송 기능
HART에서 PV는 4~20mA 아날로그 채널에서 표시됩니다. HART 메시지를 사용해 PV를 다시 읽어올 수도 있습니다. 많은 HART 장치에서 PV와 아날로그 신호 사이의 관계는 조정할 수 있습니다.
수정 버전
해당 수정 버전 특성에 대한 설정을 표시합니다.
  • 범용
  • 장치
  • 소프트웨어
  • 하드웨어
SV 단위
2차 변수(Secondary Variable, SV)의 단위를 표시합니다.
TV 단위
3차 변수(Tertiary Variable, TV)의 단위를 표시합니다.
FV 단위
4차 변수(Quaternary Variable, QV)의 단위를 표시합니다.
새로 고침
HART 장치 정보
보기에 표시되는 정보를 업데이트합니다.
장치 정보 설정
HART 필드 장치의 태그, 메시지 및 설명자를 구성하려면 선택합니다.
팁
: 장치의 태그, 메시지 또는 설명자가 프로젝트에 저장된 값과 일치하지 않으면 화면에 메시지가 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal