장치 변수
장치 변수는 HART 필드 장치에서 수행되는 직접 또는 간접 프로세스 측정입니다.
가장 중요한 직접 또는 간접 프로세스 측정은 1차 변수(Primary Variable, PV)에 할당됩니다. HART 통신 프로토콜을 통해 HART 필드 장치에서 추가 측정을 읽을 수 있습니다. 이러한 추가 측정은 2차 변수(Secondary Variable, SV), 3차 변수(Tertiary Variable, TV) 및 4차 변수(Quarternary Variable, FV)에 매핑됩니다.
PV, SV, TV 및 FV 변수를 집합적으로 동적 변수라고 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.