Loading
Automation Today 77호 | Sustainability Tips

디지털 트랜스포메이션을 통한 지속가능성 목표 수립 및 달성

구독하기

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Man with white helmet stand in front of wind farms fields.
77호
  • Feature Story
  • Management Perspectives
  • Sustainability Tips
  • Application Profile
    • Digital Transformation
    • Digital Transformation
    • Automation & Tire
    • Automation & Tire
  • Latest News & Updates

지속가능성을 실행하려면 목표 설정, 기술 투자, 지속적인 모니터링을 통합하는 포괄적인 접근 방식이 필요합니다.

조직은 지속가능성 관행을 구현하여 보다 지속 가능한 방식으로 비즈니스를 추진할 준비가 되어 있지만, 아쉽게도 어디서부터 시작해야 할지 또는 어떻게 성공 여부를 측정해야 할지 잘 모르는 경우가 많습니다.

지속가능성을 실행하려면 목표 설정, 기술 투자, 지속적인 모니터링을 통합하는 포괄적인 접근 방식이 필요합니다. 구조화된 접근 방식을 취함으로써 기업은 보다 지속 가능한 미래를 향해 나아갈 수 있습니다.

지속가능성 감사

개선을 하려면 먼저 현재의 위치를 알아야 합니다. 감사를 수행하여 현재의 에너지 사용량, 폐기물 발생량 및 기타 지속가능성 지표를 평가합니다.

명확한 목표 및 KPI 설정

기준 데이터가 확보되면 구체적이며 측정과 달성이 가능하고 관련성과 시간 제한이 있는 목표를 세웁니다.

임원의 지지 확보

최고 임원들이 지속가능성 목표를 지지하도록 만들어야 합니다. 이들의 지원은 리소스와 집중력을 동원하는 데 매우 중요하기 때문입니다.

기술 투자

기술 투자가 있어야 디지털 트랜스포메이션이 가능합니다. 지속가능성 목표를 달성하려면 인공 지능(AI), 사물인터넷(IoT), 데이터 분석 같은 기술에 투자해야 합니다.  

직원 교육 및 참여

지속가능성이 중요한 이유와 기여하는 방법에 대해 직원 교육을 제공해야 합니다.

정기 모니터링 및 보고

디지털 도구를 사용하여 정기적으로 진행 상황을 모니터링합니다. 필요에 따라 조정하고 성공을 축하하며 추진력을 유지해야 합니다.

투명성

지속가능성 목표와 성과를 이해 관계자들과 공유해야 합니다. 이는 신뢰를 쌓을 뿐만 아니라 다른 조직들이 유사한 조치를 취하도록 장려합니다.

법률 및 규정 준수

지속가능성 관행이 지역, 국가 및 국제 법률과 규정에 부합하는지 항상 확인해야 합니다.

협업

NGO, 정부 기관 또는 기타 기업과 협력하여 공통된 지속가능성 목표를 달성합니다.

반복

지속가능성은 지속적인 과정입니다. 항상 새로운 개선 방법을 찾고 새로운 기술과 방법론이 출시될 때 전략을 업데이트하는 것을 두려워하면 안됩니다.


디지털 기술 활용

디지털 트랜스포메이션은 비즈니스의 모든 측면에 디지털 기술을 통합하여 기업의 운영 방식과 고객에게 가치를 제공하는 방식을 근본적으로 변화시키는 것입니다. 또한 데이터에 기반한 의사 결정과 자동화를 위한 기술적 기반을 제공함으로써 보다 지속 가능하고 생산적인 결과를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

AI, IoT, 블록체인 같은 기술은 방대한 양의 데이터를 수집하고, 신속하게 분석하여, 실시간으로 인사이트를 적용할 수 있도록 합니다. 예를 들어, AI 알고리즘은 에너지 소비 데이터를 분석하여 보다 효율적인 사용 패턴을 권장하거나 시스템을 자동으로 조정하여 에너지를 절약해줄 수 있습니다. IoT 센서는 기계의 상태를 모니터링하여 유지 보수 시기를 예측함으로써 장비 수명을 연장해주고 폐기물을 줄여줄 수 있습니다.

Man with white helmet stand in front of wind farms fields.

현재의 자동화 솔루션은 지속가능성과 생산성 향상을 위해 분석할 수 있는 훌륭한 데이터 소스입니다. 예를 들어, 기존의 센서와 기계는 에너지 데이터 소스로서의 역할을 병행하며, 다양한 운영 수준에서 문맥화된 에너지 데이터를 제공합니다. 이를 통해 용수가 많이 필요한 프로세스에서 소비되는 에너지 등 리소스의 영향을 보다 광범위하게 조명하고 배출량 보고 같은 핵심적인 비즈니스 요구를 지원할 수 있습니다.

이 데이터를 효과적으로 활용하려면 고급 분석 기능이 필수입니다. 데이터 모델링을 위한 도구를 이미 보유하고 있거나 머신 러닝과 AI를 통합해야 하는 경우, 최종 목표는 실행 가능한 인사이트를 도출하는 것입니다. 이러한 데이터 분석 기능은 기존 제어 시스템과 통합될 경우 선제적으로 개선을 추진할 수 있는 추가적인 인텔리전스 계층을 제공하여 프로세스에서 변동성을 자동으로 줄여주고 리소스 사용을 최적화합니다.

책임감 있는 AI는 알고리즘을 투명하고, 설명이 가능하며, 편향되지 않도록 만듦으로써 이를 한 단계 더 끌어 올립니다. 이를 통해 기업은 효율적일 뿐만 아니라 윤리적으로 건전하고 공정하게 보다 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.

디지털 기술은 또한 제품 분해, 재사용나 재분배, 재활용을 통해 순환 경제의 원칙을 촉진합니다. 디지털 도구를 사용해 폐기 및 재활용 프로세스를 모니터링하고 최적화함으로써 기업은 폐기물을 줄이고 귀중한 재료를 회수하여 자원 사용에 보다 지속 가능한 접근 방식을 취할 수 있습니다. 또한 블록 체인 같은 기술은 윤리적 폐기와 재활용 관행을 지원하여 공급망 전반의 투명성과 책임성을 향상시킬 수 있습니다.

환경 및 사회적 도전 과제의 압력을 받아 계속 진화하는 글로벌 환경에서 지속 가능한 미래를 준비하는 기업은 단순히 생존하는 것이 아니라 번창하는 위치에 오를 수 있습니다. 지속가능성을 향한 여정에 동참하십시오!

주제: 지속 가능성

Andrea Ruotolo
Andrea Ruotolo
Rockwell Automation 글로벌 고객 지속 가능성 책임자
Rockwell Automation의 글로벌 고객 지속 가능성 책임자인 Andrea Ruotolo는 지속 가능성 혁신을 주도하고 산업 지속 가능성 분야에서 AI/ML 통합을 옹호하는 최전선에 있습니다. 18년간의 글로벌 임원 경력을 바탕으로 스마트 그리드 솔루션을 전문으로 하는 컨설팅 회사를 공동 설립하고, 국제 에너지 이니셔티브를 주도했으며, 유틸리티 부문에서 중요한 직책을 맡았습니다. Andrea는 지속 가능한 에너지 시스템 분야에서 풀브라이트 박사 학위를 보유하고 있으며, 공학 및 경영학 석사 학위를 두 개 취득했습니다. 특히, MIT Sloan School of Management에서 디지털 비즈니스 전략 및 AI를 전문으로 공부했습니다. 그녀의 분야에 대한 기여로 LinkedIn에서 인공 지능 분야의 Top Voice로 선정되었습니다.
연결:
구독하기

로크웰 오토메이션을 구독하고 최신 뉴스와 정보를 받아보십시오.

구독하기
Recommended for You
Loading
Sustainability
Sustainability
Sustainability
Creating the future of industrial automation. Enabling sustainability across the value chain through innovative industrial automation and digital solutions.
지속 가능한 데이터 기반 운영의 3가지 핵심 요소
지속 가능한 데이터 기반 운영의 3가지 핵심 요소
Magazine
Magazine
지속 가능한 데이터 기반 운영의 3가지 핵심 요소
지속 가능한 목표를 향한 여정은 운영 환경에서 얻어진 문맥화된 데이터에서 시작됩니다.
폰테라 협동조합의 디지털 여정
폰테라 협동조합의 디지털 여정
Case Study
Case Study
폰테라 협동조합의 디지털 여정
제조 및 기업 기능 전반에 걸쳐 신뢰를 고취하기 위해 디지털 트랜스포메이션을 활용한 폰테라 협동조합의 디지털 여정을 확인해 보십시오.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 디지털 트랜스포메이션을 통한 지속가능성 목표 수립 및 달성