Loading
Blog | Process Solutions
Recent ActivityRecent Activity

지속가능한 운영을 위한 프로세스오토메이션

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An image of a lightbulb with icons surrounding it representing sustainability in the process industry.

프로세스오토메이션을 통해 지속 가능한 미래를 실현하는 방법: 환경, 사회 및 거버넌스(ESG)의 기반 구축

프로세스 자동화의 미래는 지속 가능성, 디지털 트랜스포메이션 및 유연한 생산이라는 세 가지 주요 트렌드에 의해 형태를 잡아가고 있습니다. 3부로 구성된 이 블로그 시리즈에서는 이러한 트렌드에 대해 자세히 살펴보고 이 트렌드가 업계 전반에 걸쳐 어떻게 변화를 가져올 것인지에 대해 설명합니다.

당사의 최근 보고서 중 하나에서 2년 동안 응답자의 95% 이상이 공식 또는 비공식 수준의 지속 가능성 및/또는 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 정책에 주목했습니다. 가치 사슬에 포함한 모든 기업들은 규정에 따라 운영에 지속가능성과 ESG를 포함시켜야 한다는 압력을 받고 있습니다. 이 부분에서 스마트 기술 솔루션이 도움을 줄 수 있습니다.

지속 가능성은 자동화 혁신의 핵심 동인입니다. 기업들은 지속가능성을 도모하는 것이 비용 절감 효과를 높이고 운영을 최적화하는 동시에 새로운 고객을 유치하는 방법이라는 사실을 깨닫고 있습니다. 이 글에서는 PlantPAx DCS를 기반으로 구축된 프로세스 솔루션이 어떻게 조직의 ESG 의무를 지원하는지 집중적으로 다룹니다.

 

프로세스와 전력 통합이 기업의 지속가능성 여정을 지원하는 방법

조직이 ESG 경영을 정의하고 보편화하면서, 업계 전반에서 고급 데이터에 대한 수요가 증가하고 있으며, 기업 전체에 효율적으로 통합되는 스마트 장치와 네트워크에 대한 필요성도 커지고 있습니다.

에너지 로드맵을 구축하기 위한 첫 번째 단계는 에너지 소비 상황을 아는 것이며, 이 부분에서 FactoryTalk Energy Manager와 같은 스마트 통합 기술 솔루션이 도움이 될 수 있습니다. 이러한 솔루션은 에너지 사용량에 대한 가시성을 제공하고, 에너지 절약 기회를 파악하며, 에너지 사용량에 대한 보고서를 제공하는 동시에 규정을 준수하여 운영하도록 지원합니다.

그 다음 단계는 규제와 비즈니스 동인을 지원하는 솔루션을 도입하는 것입니다. 산업 조직이 시장에서 경쟁력을 유지하고 인력을 장기적으로 유지하려면, 아키텍처 표준과 팀 간 커뮤니케이션 단절과 같은 프로세스 제어와 작업 현장의 전력을 갈라놓는 경계를 허물어야 합니다. 분리되어 있는 프로세스와 전력은 민첩하고 데이터를 제공하며 사용하기 쉬운 통합 하드웨어, 소프트웨어 및 네트워크로 교체되어야 합니다. 

PlantPAx는 프로세스 애플리케이션과 전력 애플리케이션 모두를 제어하고 모니터링하는 데 사용할 수 있는 프로세스 자동화 시스템입니다. 프로세스와 전력 제어가 통합되면 생산 증가, 에너지 절약 증가, 운영 비용 절감을 통해 상당한 경제적 이점을 얻을 수 있습니다. 통합된 프로세스와 전력 제어의 이점을 활용할 수 있도록, 많은 조직들이 새롭게 결합된 시스템들을 맞춤화하고 성능을 모니터링 및 조정하여 산출량을 극대화해주는 IT, OT 및 IIoT 솔루션을 개발하고 있습니다. 아이다호 저지 걸스 데어리(Dairy Idaho Jersey Girls Dairy)가 어떻게 PlantPAx를 활용하여 효율성과 에너지를 재정의하였는지 확인해 보십시오. 

또한, 자동화를 통한 임금 절감을 통해 조직은 지속가능성 이니셔티브의 품질이나 무결성을 희생하지 않고도 수익을 향상할 수 있습니다. 그린 엔터프라이즈(Greene Enterprise)는 PlantPAx DCS를 전략적으로 활용하여 폐기물을 최대 80%까지 줄일 수 있었습니다. 간단히 말해, 자동화는 산업체들이 배출량 넷 제로(net zero) 목표에 도달할 수 있는 강력한 방법을 제공합니다.

 

인력 지속가능성 및 실행 가능성

세상은 변했고, 프로세스 산업도 변했습니다. 숙련된 인력과 모든 노동 인력이 부족하여 전 세계적으로 업계가 어려움을 겪고 있습니다. 인력의 지속가능성과 실행 가능성은 규모에 관계없이 모든 프로세스 기업의 성공을 위해 반드시 필요합니다. 공장의 운영 복원력을 높이려는 기업은 인력의 지속가능성을 이해하는 것이 중요합니다.

인력 지속 가능성을 해결하는 한 가지 방법은 기술을 사용해 운영을 자동화 및 간소화하고 인력, 프로세스 및 주변 환경을 안전하고 생산적으로 유지하는 것입니다. 이는 근로자들이 보다 전략적이고 부가 가치가 높은 활동에 집중할 수 있도록 하고, 숙련된 근로자를 유치 및 유지하는 데 도움을 줄 수 있으며, 젊은 인력이 다른 근무지보다 작업 현장 근무를 선택하도록 만들 수 있습니다.

최근 프로세스 산업에서 일어난 일련의 사건들은 최고 수준의 안전 기준을 유지하는 것이 얼마나 중요한지를 보여주었습니다. 이러한 사건들은 심각한 안전 사고가 잠재적으로 근로자, 환경 및 비즈니스에 미칠 수 있는 파급 효과를 집중 조명했습니다. 효과적이고 미래에 대비한 마이그레이션 전략은 기업의 ESG 의무를 지원하는 데 핵심적인 역할을 합니다.

 

지속가능성과 그것이 사이버보안에 미치는 영향

지속 가능성의 거버넌스 원칙은기업 자원의 적절한 관리를 위해 정책과 절차를 수립하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다. 여기에는 중요한 인프라와 민감한 데이터를 사이버 위협으로부터 보호하는 것이 포함됩니다. 산업 자동화 및 제어 시스템(IACS)을 엔터프라이즈급 시스템과 통합하면 가시성과 협업이 향상되고 효율성, 생산성 및 수익성이 향상됩니다. 그러나 연결성이 향상되면 제어 시스템이 추가적인 사이버 보안 위험에 노출될 수 있습니다.

이 문서에서는 로크웰 오토메이션의 최신 분산 제어 시스템(DCS)인 PlantPAx®가 IEC 62443-3-3 표준을 기반으로 어떻게 사이버 보안을 해결하는지 보여줍니다.

산업 자동화 분야의 세계적 리더인 로크웰 오토메이션은 산업 전반에 걸쳐 모든 규모의 조직을 위해 산업 시스템을 안전하게 보호하는 방법을 알고 있습니다. 로크웰 오토메이션은 자체 보유한 사이버 전문 지식과 세계적 수준의 파트너십을 결합하여, OT 사이버 보안 분야에서 독보적인 역량을 제공합니다. Fortune 100대 기업에 속한 많은 기업들과 마찬가지로 귀사의 모든 OT 보안 요구사항을 로크웰 오토메이션에서 제공해 드립니다.

로크웰 오토메이션에 문의하셔서 PlantPAx가 지속 가능성 여정을 어떻게 지원하는지 보다 자세히 알아보십시오.

Published 2023년 7월 25일

Contact us
주제: 프로세스 솔루션

Ruchi Mathur
Ruchi Mathur
프로세스 솔루션 글로벌 상업 마케팅 관리자
Ruchi Mathur는 Rockwell Automation의 프로세스 솔루션 부문 글로벌 상업 마케팅 관리자입니다. 그녀는 자동화 업계에서 17년 이상의 경험을 가지고 있으며, 제품 관리, 마케팅 및 영업 분야에서 다양한 역할을 수행해 왔습니다. 그녀는 기술을 활용하여 기업이 운영을 개선할 수 있도록 돕는 일에 열정을 가지고 있습니다.
연결:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe
Recommended for You
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left 지속가능한 운영을 위한 프로세스오토메이션