Loading
사례 연구 | 2024년 3월
Recent ActivityRecent Activity

Rockwell Automation과 SINCI, 프로세스 제어 시스템 개발

두 회사는 과나후아토 주에 있는 폐수 처리 공장을 위한 첫 번째 제어 시스템 통합 프로젝트를 구현했습니다.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
일몰 시의 폐수 처리장
Sinci 로고

SINCI는 자동화 서비스, 산업 프로세스 제어 및 정보 시스템 분야에서 거의 35년의 경험을 가진 멕시코 기업입니다. 현재 Rockwell Automation 플래티넘 시스템 통합업체입니다.

과제

다국적 식품 회사의 새로운 폐수 처리 공장에 자동화 및 프로세스 제어 시스템을 제어 시스템 통합합니다.

솔루션

  • 프로그램 가능 컨트롤러
  • FactoryTalk Historian
  • FactoryTalk Batch
  • FactoryTalk View
  • FactoryTalk AssetCentre
  • 센서 및 스위치
결과

관련 법률 및 규정에 따라 벌금 및/또는 과태료를 피하기 위해 공장 수질을 정확하고 신뢰성 있게 측정합니다.

과제

과제

SINCI는 비즈니스 관리 솔루션을 인더스트리 4.0 제조에 연결하는 프로세스 제어, 정보 시스템 및 OT/IT 융합에 중점을 두고 디지털 트랜스포메이션을 위한 혁신적인 솔루션 구현에 전념하는 기술 회사입니다.

이 회사는 자동화 및 산업 프로세스 제어를 위한 완전한 “턴키” 프로젝트를 제공하는 사명을 가지고 1989년 멕시코 과달라하라에서 운영을 시작했습니다. 멕시코의 다양한 지역에서 프로젝트를 개발했으며 현재 과달라하라, 몬테레이, 케레타로, 멕시코시티에 4개의 사무소를 두고 있습니다. 또한 470개 이상의 고객을 위해 약 5300개의 프로젝트를 구현했으며 현재 10가지 이상의 다양한 산업 분야에서 활동하고 있습니다.

이 회사의 엔드 유저 중 하나는 자체 라벨로 천연 치즈, 가공 치즈, 크림 치즈, 요거트를 유통하는 미국의 다국적 유제품 회사로, 멕시코에서 30년 이상 운영해 왔습니다.

2022년 이 회사는 과나후아토 주에 산업 공장을 개설했습니다. 이곳은 다국적 기업이 폐수에 존재하는 오염 물질을 제거하기 위해 일련의 물리적, 화학적, 생물학적 공정을 수행하는 폐수 처리 시설(PTAR)을 운영하는 곳입니다.

처리 공장은 일반적으로 전처리(배수를 이용한 폐수 수집), 1차 처리(물에서 고형물이 바닥에 가라앉고 비고형물이 위로 올라가는 탱크로 물이 통과하는 침전), 2차 처리(활성 슬러지와 함께 호기성 및 혐기성 처리를 이용한 생물학적 내용물 분해), 3차 처리(여과, 이온화 및 오염 제거를 이용한 미생물 완전 제거) 등 4가지 주요 공정을 운영합니다.

거의 4년 전, SINCI와 Rockwell Automation은 이 공장에서 공장의 모든 변수를 모니터링할 수 있는 제어 시스템 통합으로 구성된 현지 그린필드 프로젝트를 시작했습니다.

솔루션

경험과 능력

두 회사(32년간 협력해 온)가 폐수 처리 부문(공공 유틸리티 또는 민간 기업)을 위해 개발한 최초의 이니셔티브였다는 점에 주목해야 합니다.  

SINCI의 Bajio Zone Manager인 Salvador Navarro에 따르면, 최초의 과제 중 하나는 미국에서 개발된 예비 설계를 이 현장에 적합한 설계로 조정하고, 기계 장비의 용량을 검증하며, 저장 탱크 공급업체 및 플랜트 전문가와 협력하는 것이었습니다. 

“이러한 구현에서 주요 과제는 프로세스에 대한 포괄적인 지식과 우리가 직면하게 될 변수 유형을 인식할 수 있는 능력입니다. 이러한 변수에 익숙해지면 이를 제어 시스템에 적용하기 위해서는 액체 폐기물 처리에 대한 상당한 경험과 능력이 필요합니다.”라고 그는 설명했습니다. 

“분석 기기 변수는 전도도, 용존 산소, 수경도 및 pH 등과 마찬가지로 폐수 처리 프로젝트에서 매우 구체적이고 중요한 요소입니다.”라고 그는 덧붙였습니다.

바로 이러한 포괄적인 경험과 제어 자동화에 대한 지식이 고객이 Rockwell Automation과 SINCI의 제안을 선택하게 된 이유였습니다. 또한 미국에서 설계된 제안을 현지에서 구현할 수 있는 기술 및 인적 자원을 갖춘 공급업체를 찾는 것도 필요했습니다. 

이와 관련하여 Navarro는 “Rockwell Automation 브랜드의 명성과 SINCI가 국내에서 가장 높은 인증을 보유하고 있다는 사실이 엔드 유저가 두 회사를 선택하여 이 이니셔티브를 수행하는 데 크게 영향을 미친 핵심 요소였습니다.”라고 말했습니다. “기본적으로 모든 고객이 고용한 회사에서 찾는 것은 프로젝트가 제시간에 사양에 맞게 실행될 것이라는 확신입니다.”라고 Navarro는 덧붙였습니다.

결과

정밀한 측정

이 자동화 및 제어 솔루션의 주요 이점은 고객이 항상 정확하게 수질을 측정할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 법률에 따라 정부 기관의 불시 검사로 인한 벌금을 피할 수 있습니다. “이렇게 하면 환경 기준을 준수하지 않아 발생할 수 있는 벌금이나 처벌을 피할 수 있습니다.”라고 Navarro는 지적했습니다. 

Rockwell Automation이 폐수 처리에 제공하는 프로세스 제어 솔루션은 매우 신뢰할 수 있고 유연합니다. 이 솔루션은 생산성을 극대화할 수 있을 뿐만 아니라 구현 비용을 절감하고, 수명 주기 비용을 최소화하며, 규정 준수를 검증하고, 향후 확장을 지원합니다. 

특히 PowerFlex 주파수 드라이브와 관련하여 Navarro는 용존 산소 프로세스를 관리하는 데 있어 이 제품의 유연성과 정밀성이 이 유형의 플랜트에 필수적인 측면이라고 지적했습니다. “또 다른 중요한 속성은 분석 기기 신호의 처리입니다.”라고 덧붙였습니다.

SINCI의 총괄 관리자는 Rockwell Automation 브랜드의 기술 지원과 백업이 회사에 주요한 경쟁 우위를 보장한다고 말했습니다. 이를 통해 그는 더 큰 신뢰와 확신을 가지고 엔드 유저의 요구 사항에 대응할 수 있습니다. “이 점에서 우리 회사의 인증과 브랜드가 제공하는 영업 채널의 힘은 매우 강력합니다.”라고 Navarro는 말했습니다.

“이러한 유형의 프로젝트를 통해 우리가 탐색하지 않았던 여러 비즈니스 라인이 있다는 것을 깨달았습니다. 이제 우리의 아이디어는 다양한 비즈니스의 다른 고객과 함께 이를 복제하는 것입니다.”라고 Navarro는 결론지었습니다. 

정밀한 측정

이 자동화 및 제어 솔루션의 주요 이점은 고객이 항상 정확하게 수질을 측정할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 법률에 따라 정부 기관의 불시 검사로 인한 벌금을 피할 수 있습니다. “이렇게 하면 환경 기준을 준수하지 않아 발생할 수 있는 벌금이나 처벌을 피할 수 있습니다.”라고 Navarro는 지적했습니다.

Rockwell Automation이 폐수 처리에 제공하는 프로세스 제어 솔루션은 매우 신뢰할 수 있고 유연합니다. 이 솔루션은 생산성을 극대화할 뿐만 아니라 구현 비용을 절감하고, 라이프사이클 비용을 최소화하며, 규정 준수를 검증하고, 향후 확장을 지원합니다.

특히 PowerFlex 주파수 드라이브와 관련하여 Navarro는 용존 산소 프로세스를 관리하는 데 있어 유연성과 정밀성 때문에 이 제품이 중요하다고 지적했습니다. “또 다른 중요한 속성은 분석 기기 신호의 처리입니다.”라고 덧붙였습니다.

SINCI의 총괄 관리자는 Rockwell Automation 브랜드의 기술 지원과 백업이 회사에 큰 경쟁 우위를 보장한다고 말했습니다. 이를 통해 그는 더 큰 신뢰와 확신을 가지고 엔드 유저의 요구 사항에 대응할 수 있습니다. “이 점에서 우리 회사의 인증과 브랜드가 제공하는 영업 채널의 힘은 매우 강력합니다.”라고 Navarro는 말했습니다.

“이러한 유형의 프로젝트를 통해 우리가 탐색하지 않았던 여러 비즈니스 라인이 있다는 것을 깨달았습니다. 이제 우리의 아이디어는 다양한 비즈니스의 다른 고객과 함께 이를 복제하는 것입니다.”라고 Navarro는 결론지었습니다.

Published 2024년 3월 26일

주제: Build Resilience Process Automation Control 식음료(F&B) 상하수도 및 폐수 처리 프로그래밍 가능한 컨트롤러 FactoryTalk View
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 성공 사례
  5. Chevron LeftChevron Left 산업 프로세스 제어 시스템 통합