20년 넘게 고객들은 CRG Automation의 맞춤형 엔지니어링 시스템과 장비를 통해 제품을 패키지해 왔습니다. 2000년에 설립된 이 켄터키 기반 OEM은 혁신 기업으로서 수상 경력을 쌓으며 TIME, Fast Company, Inc. 매거진으로부터 영예를 얻었습니다.
- 노동력 및 기술 부족
- 직원 안전
- 가동 중단 최소화
- 산출량 증가
- 빠른 전환
- 직관적인 교육 및 실행
- 가동 중단 시간 감소
20년 넘게 고객들은 CRG Automation의 맞춤형 엔지니어링 시스템과 장비를 통해 제품을 패키지해 왔습니다. 2000년에 설립된 이 켄터키 기반 OEM은 혁신 기업으로서 수상 경력을 쌓으며 TIME, Fast Company 및 Inc. 매거진으로부터 찬사를 받았습니다.
Rockwell Automation PartnerNetwork™ 프로그램의 OEM 회원인 CRG는 최신 기술을 최신 맞춤형 자동화 장비인 C-IMC Cartoner에 적용했습니다. Cartoner는 치약이나 쓰레기봉투와 같은 제품을 매장 선반에서 쇼핑객이 찾을 수 있는 소매용 상자에 넣습니다.
조립 과정에서 cartoner는 생산 라인에서 제품을 꺼내 장비가 만든 상자에 넣은 다음, 플랩을 접거나 접어 붙입니다. 이 장비는 상자가 일반적으로 케이스 패키지로 이동하기 전에 라벨을 붙이거나 스캔하거나 기타 필요한 작업을 수행할 수도 있습니다.
“우리는 20년 동안 cartoner를 제작해 왔습니다. 우리는 입증되고 신뢰할 수 있는 기업입니다.” CRG Automation의 CEO인 James DeSmet는 이렇게 말합니다. “우리의 새로운 자동화 cartoner는 우리의 유산과 최신 기술 및 유연성을 결합한 제품입니다. 다른 혁신 제품을 만든 동일한 전문가들이 설계하고 제작한 C-IMC Cartoner는 오늘날의 산업 과제를 해결하도록 설계되었습니다.”
인력 문제와 장비 경직성으로 인한 패키지 역량 제한
많은 제조업체와 마찬가지로 잦은 직원 이직과 기술력 부족은 CRG 고객이 직면한 주요 과제입니다. 그러나 오늘날의 빠르게 변화하는 생산 환경에서는 신입 사원 교육에 몇 주 또는 몇 달을 소비할 시간이 없습니다.
“인력 부족은 현실입니다. 숙련된 인력을 찾고 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다.”라고 DeSmet은 설명합니다. “고객이 원하는 것은 사용하기 간편하고 작동이 쉬우며 온보드 교육 및 문제 해결 지침이 포함되어 있어 기술자가 스스로 진단하거나 조정할 수 있는 장비입니다.”
경험이 부족한 인력이 증가함에 따라 장비 안전도 매우 중요합니다. “안전은 항상 최우선입니다. 그리고 신입 직원이 공장 환경이나 특정 장비에 대해 본질적으로 익숙하지 않다면,” DeSmet은 말합니다. “장비가 본질적으로 안전한 것이 특히 중요합니다.”
마지막으로, 패키지 고객은 다양한 제품 크기에 대한 소비자 선호도의 변화에 신속하게 대응해야 합니다.
“기업은 여러 가지 장비를 구매하여 패키지 작업을 수행하고 싶어하지 않습니다.”라고 Rockwell Automation의 OEM 계정 리더인 Kevin Houk은 설명합니다. “그들은 최소한의 전환 시간으로 시험 및 여행용 제품에서 가족용 제품으로 전환할 수 있는 하나의 장비를 원합니다.”
기존의 카토너는 기계적으로 구동됩니다. 즉, 작업자는 구성 요소와 설정을 수동으로 조정하기 위해 장비를 중단해야 하며, 그 결과 가동 중단 시간, 생산성 손실 및 출력 감소가 발생합니다.
본질적으로 안전하고 유연한 설계
이 카토너는 자동화된 원터치 전환 기능을 갖추고 있습니다. 장비에 사전 로드된 카토너 레시피와 ArmorKinetix® 분산형 서보 드라이브를 통해 전환 작업이 빠르고 정확하며 번거로움이 없습니다. C-IMC 카토너는 다양한 직사각형 상자 크기를 처리할 수 있습니다.
“이제 버튼 하나만 누르면 장비가 스스로 전환하거나 작업자가 필요한 특정 다이얼이나 조정을 하도록 안내합니다.”라고 DeSmet은 말했습니다. “긴 설정 시간은 과거의 일이 되었으며, 이를 통해 고객은 생산성과 출력량을 높일 수 있습니다.”
본질적으로 유연하고 사용하기 쉬운 C-IMC 카토너는 CompactLogix 통합 안전 제어를 통해 모든 작업자의 안전을 최우선으로 하여 안전하고 생산적인 제조 환경을 보장합니다.
실행 가능한 정보 생성 및 맥락화
이 장비는 분당 약 60개의 상자를 처리할 수 있는 기능을 갖추고 있어 중간 규모 생산에 적합합니다.
“C-IMC 카토너는 방대한 양의 실시간 데이터를 생성하는 진정한 스마트 장비입니다.”라고 Houk는 말했습니다. “FactoryTalk Optix를 사용하면 고객은 데이터를 맥락화하고 실행 가능한 정보로 전환할 수 있습니다.
“Optix는 광범위한 배포 옵션을 제공하기 때문에 다릅니다. PC 기반 장비에서 Optix를 실행하면 고객은 장비에서 분석을 수행할 수 있는 기능을 포함하여 추가적인 애플리케이션 및 IIoT 기회를 얻을 수 있습니다.”라고 Houk는 계속 말했습니다. “그런 다음 데이터 준비 상태에 따라 클라우드로 포팅하고, 다른 장비나 시설과 연결 및 비교하며, 제조 실행 시스템에서 정보를 공유하고 액세스할 수 있습니다.”
이 플랫폼은 또한 FactoryTalk® Remote Access™를 통한 안전한 원격 연결을 제공하여 CRG가 고객을 지원하고 서비스를 제공하며, 잠재적인 문제를 사전에 경고할 수 있도록 합니다.
“C-IMC 카토너는 운영을 알리고, 개선하고, 최적화하도록 설계되었습니다.”라고 DeSmet는 말했습니다. “이 장비는 기존 생산 라인을 보완하고 향상시키도록 구축되었으며, 고객이 시장에서 번창하고 성장할 수 있도록 지원합니다.”
Published 2024년 1월 18일