Loading
블로그 | 오일 & 가스
Recent ActivityRecent Activity

FPSO 개발 프로세스 재구상

새로운 파트너십 모델을 채택하고 선박의 전체 라이프사이클에 걸쳐 전체론적 접근 방식의 이점을 확인하십시오.

공유하기:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
해양 유전의 헬리콥터 데크, 구명정 및 제어실이 있는 FPSO 선박 선미 부분 사진

몇 년 전만 해도 새로운 기술이 FPSO 선박 개발 프로세스의 전체 라이프사이클에 얼마나 빠르게 영향을 미칠지 상상도 못했습니다. 시스템 간의 원활한 연결, 성능 및 진단 데이터에 대한 액세스, 강력한 사이버보안 등 변화의 속도는 때때로 파괴적일 수 있습니다. 디지털 기술이 발전하고 더욱 정교해짐에 따라 새로운 FPSO 선박, 즉 커넥티드 선박이 증가하고 있습니다. FPSO 선박을 만드는 기존 프로세스는 커넥티드 선박과 미래의 모든 생산 선박이 번창하기 위해 필요한 것과 일치하지 않습니다. 끊임없이 변화하는 기술과 그 적용 및 통합 방식을 따라잡을 수 있는 유연성이 있어야 합니다. 디지털 기술은 FPSO를 향상시키고 있으며, 이는 선박 설계를 재고하도록 강요하고 있습니다.

더 나은 방법

FPSO 선박을 설계하거나 개조하는 기존의 접근 방식은 근시안적인 목표에만 집중하고 장기적인 효율성과 성능을 고려하지 않습니다. 오해하지 마십시오. 일부 중요한 구성 요소는 여전히 기존 접근 방식으로 선택해야 하지만, 일반적으로 장기적인 선박 요구 사항은 고려되지 않습니다. 의사 결정권자들은 선박의 라이프사이클 전반에 걸쳐 이익이 될 것보다는 초기 비용이 가장 낮은 옵션에 집중하는 경향이 있습니다. 또한, 기존의 프로젝트 실행 방법론은 소유자/설계자를 특정 기술에 묶어두는 경향이 있어 선박이 새로운 기술 발전과 함께 발전할 수 없게 만듭니다. 선박의 장기적인 미래를 보호하기 위해 새로운 접근 방식이 필요합니다.

오일 & 가스
바다와 푸른 하늘을 배경으로 한 해양 오일 & 가스 유정 원격 플랫폼. 원가스와 원유를 생산한 후 멀리 떨어진 중앙 처리 시설로 보냅니다. 오일 & 가스 산업.
오일 & 가스

우리는 변화하는 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 오일 & 가스 자원, 산업 지식 및 경험을 보유하고 있습니다.

자세히 알아보기
검은색 텍스트가 있는 파란색 사각형 버튼 2개와 회색 사각형 버튼 3개가 가로로 배열되어 있습니다. 위와 아래에 설명 텍스트가 있습니다.

VADP는 일반적인 MAC 범위뿐만 아니라 선박의 전체 라이프사이클, 즉 구상부터 퇴역까지 모두 포괄합니다.

네, 변화가 필요한 시점입니다

VADP(선박 자동화 및 디지털화 파트너)는 많은 사람들에게 생소할 수 있습니다. VADP의 역할은 FPSO 설계 프로세스 및 라이프사이클의 각 단계에서 부유식 선박의 자동화, 제어, 안전 및 디지털 프로세스를 책임지는 것입니다. VADP의 역할은 이 과정에서 MAC의 역할을 통합합니다. 이 접근 방식은 대규모 초기 투자를 선박의 운항 기간 동안 유연하고 비용 효율적인 운영 방식과 균형 있게 조율합니다. 오늘날 전 세계의 기업들은 이미 이 개념을 수용하고 있습니다. 하나의 제어 기술을 표준화하면 교육을 줄이고 유지보수 및 부품 관리를 간소화하며 IT 및 보안을 위한 공통 접근 방식을 만들 수 있습니다. 이 접근 방식은 오늘날 세계에서 중요한 COVID 및 환경 프로토콜과도 일치합니다.

완벽한 연결 구축

적절한 VADP는 선박의 제어를 표준화하여 시스템 간에 원활하게 통신할 수 있도록 합니다. 이를 통해 직원 교육, 추가 부품, 안전 위험을 줄일 수 있습니다. 이 파트너십은 또한 아키텍처 및 업체별 기술에 대한 유연성을 제공하여 성장과 혁신의 가능성을 열어줍니다. 최적화 및 성능 예측을 위한 도구는 가동 중단 문제를 사전에 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 원격 연결을 통해 멀리서도 선박을 모니터링할 수 있어, 바다에서 수천 마일 떨어져 있어도 선박을 제어할 수 있다는 안심을 제공합니다. 우수한 VADP는 선박에 탑승하는 직원 수와 방문 횟수를 줄여 시간과 비용을 절감할 뿐만 아니라 위험을 줄이고 GHG 배출을 감소시키는 데에도 도움이 됩니다.

커넥티드 선박의 작동 방식을 확인하십시오.

더 나은 변화를 위해

시대가 변하면 기술도 변합니다. 사람들은 오래된 것을 버리고 새로운 것을 받아들여야 한다고 말합니다. 적절한 VADP는 최신 기술을 따라가고 유연하게 대처할 수 있도록 도와줍니다. 모두가 알다시피 장기적인 성공은 궁극적인 목표이며, 이제는 더 쉬워졌습니다. 변화는 압도적일 수 있지만, 완전히 연결된 선박을 구축하면 안정성과 안심을 보장할 수 있습니다. 시대가 변하고 기술이 발전함에 따라, 이러한 전체론적 접근 방식을 통해 선박도 변화하여 비용을 절감하면서 장기적인 가치를 제공할 수 있습니다.

커넥티드 선박에 대해 자세히 알아보기.

Published 2022년 8월 5일

주제: 탁월한 운영 효율 오일 & 가스 Offshore

Greg Trostel
Greg Trostel
Global Business Development Manager, Rockwell Automation
Greg has over 30 years of experience in the energy industries. His career began at MW Kellogg/KBR in engineering & sales and includes significant software experience with Aspen, AVEVA & Meridium. He has a Chemical Engineering degree from Texas A&M, and an MBA from U of H.
구독

Rockwell Automation을 구독하고 최신 뉴스, 인사이트 및 정보를 받은 편지함으로 직접 받아보십시오.

구독
추천 콘텐츠
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 회사
  3. Chevron LeftChevron Left 새소식
  4. Chevron LeftChevron Left 블로그
  5. Chevron LeftChevron Left FPSO 개발 프로세스 재구상