Loading

관리형 산업 설비 수리 및 재고 서비스

MRO 재고 최적화로 산업 자동화 자산의 공장과 장비 유지보수 개선
눈에 잘 띄는 주황색 조끼와 흰색 안전모를 쓴 한 남성 공장 관리자가 전자 태블릿을 들고 있으며 전담 로크웰 오토메이션 자산 관리 전문가와 Asset+ 관리형 서비스 계약의 수리 및 재고 보고서에 대해 대화를 나누고 있습니다.
산업 유지보수 및 지원 서비스
    • 개요
    • 자산 신뢰성 서비스
    • 자산 신뢰성 서비스
    • MRO 재고 관리(RAAMP)
    • MRO 재고 관리(RAAMP)
    • 재고 관리
    • 재고 관리
    • 수리 및 재고 서비스 계약
    • 수리 및 재고 서비스 계약
    • 개요
    • Installed Base Evaluation
    • Installed Base Evaluation
    • 레거시 지원 및 설비 라이프사이클 연장
    • 레거시 지원 및 설비 라이프사이클 연장
    • 현대화 툴
    • 현대화 툴
    • 현대화 서비스
    • 현대화 서비스
    • SLC 500에서 CompactLogix 5380으로 마이그레이션
    • SLC 500에서 CompactLogix 5380으로 마이그레이션
    • PLC-5에서 ControlLogix로 마이그레이션
    • PLC-5에서 ControlLogix로 마이그레이션
    • VFD 및 서보 드라이브 마이그레이션
    • VFD 및 서보 드라이브 마이그레이션
    • 개요
    • 애플리케이션 지원
    • 애플리케이션 지원
    • 보증 연장
    • 보증 연장
    • 현장 서비스
    • 현장 서비스
    • 산업 수리 서비스
    • 산업 수리 서비스
    • 장비 재 제조
    • 장비 재 제조
    • 원격 지원
    • 원격 지원
  • 인력 개발 교육 서비스
    • 통합 서비스 계약
    • 통합 서비스 계약
    • 라이프사이클 서비스
    • 라이프사이클 서비스

기업의 목표는 유지보수 비용을 절감하고 생산성을 높이며 생산 환경의 처리량을 늘리는 것입니다. 로크웰 오토메이션은 업계 최고 수준의 보증 서비스를 바탕으로 고객의 자산 최적화 요구 사항을 충족하기 위해 전담 현장 인력을 배치하여 라이프사이클 관리, 수리 프로세스, 예비 부품 요구 사항을 해결해 드립니다.


Asset+ 관리형 서비스 

MRO 소비량 최대 25% 감축

경험이 풍부한 현장 자산 관리 전문가가 고객 팀과 협력하여 수리 프로세스를 관리하고 신뢰성을 개선하며 재고와 노후화 위험을 줄입니다.

자산 관리 전문가는 다음을 지원합니다.

  • 수요 관리 프로세스를 통해 유지보수, 수리 및 운영(MRO) 비용 절감
  • 부품 관리 및 최적화
  • 표준화를 위한 기회 관리
  • 커먼 모드 고장 감소
  • 수리 횟수 감소
  • 수리 시간 단축
  • 신뢰성 컨설팅 제공
  • 프로그램 성능, 수리, 비용 절감, 수리된 주요 품목에 대한 월별 및 분기별 보고 제공

Asset+ 관리형 서비스는 고정된 관리 서비스 수수료가 적용되는 갱신 가능한 계약입니다.  단일 현장, 다중 현장 또는 엔터프라이즈 옵션이 제공됩니다. 

MRO 수리 및 재고 최적화 솔루션을 구현하면 매월 자산 현황에 대한 상세한 분석 정보를 얻을 수 있습니다. 거래 및 재무 보고서는 보증 관리, 자산 추적, 평균 고장 간격(MTBF), 투자 수익(ROI) 보고에 대한 데이터를 제공합니다.

또한 Asset+ 관리형 서비스 계약이 적용되는 자산에 대해 업계 최고 수준의 보증을 받을 수 있습니다.

  • 모든 Allen-Bradley® 제품 재 제조에 대해 4년 서비스 보증
  • 기타 전기 자동화 장비 수리에 대해 3년 서비스 보증
  • 기타 기계 자동화 장비 수리에 대해 1년 서비스 보증
자산 최적화 서비스
현대식 공장 장비가 배경에 보이는 골판지가 깔린 박스 위에 빨간색 로크웰 오토메이션 로고가 있는 흰색 안전모가 놓여 있습니다. 2021년 5월 27일 목요일 오하이오주 히람에 위치한 Great Lakes Cheese 공장
브로슈어
자산 최적화 서비스

자동화 장비 수명을 지속 가능하게 연장하고 자산 활용을 개선하는 방법을 알아보십시오.

지금 다운로드

데이터 기반 자산 관리 전략
로크웰 오토메이션의 자산 관리 전문가는 제조업체가 수리 및 재고 프로세스를 관리하여 운영 비용을 절감하고 생산성을 개선할 수 있도록 지원합니다. 가시성이 높은 조끼와 흰색 안전모를 착용한 여성 엔지니어가 자동차 제조 시설에서 태블릿을 들고 있는 남성 전문가와 산업 자산 최적화 전략에 대해 논의하고 있습니다.
Whitepaper
데이터 기반 자산 관리 전략

올바른 기술과 결합된 포괄적인 자산 관리 전략은 유지 관리를 비용에서 전략적, 경쟁력 있는 자산으로 전환할 수 있습니다.

지금 다운로드

자산 관리 계획 시작하기

시설 내 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이는 방법

예기치 않은 가동 중단 시간을 최소화하려면 견고한 수리 프로세스와 창고에 충분한 예비 부품을 확보해 두어야 합니다. 현장에서 종합적인 수리 프로세스를 개발 및 구현하여 자산의 라이프사이클을 추적하고 고장, 수리, 보증 범위 등에 대한 정보를 수집합니다. 로크웰 오토메이션 프로그램에는 Installed Base Evaluation™ 및 후속 자산 최적화 컨설팅도 포함됩니다. 로크웰 오토메이션은 과잉 재고, 비활성 재고, 부족 재고를 파악하여 재고 최적화 솔루션을 제공하고 설치된 장비의 라이프사이클을 관리할 수 있도록 지원합니다. 또한 고객 시설에 맞춘 공장 계층 구조 모델을 제공하며, 팀이 이해하기 쉬운 용어와 플랜트 설명을 사용합니다.

전담 Asset+ 관리형 전문가는 다음을 지원합니다.

  • SOP(Standard Operating Procedure) 수립 또는 개선
  • 위험 요인과 비정상적인 추세 파악
  • 고장의 근본 원인 파악
  • 문제 해결 프로세스 실행
  • ROI 기반 보고를 통해 자산 최적화 개선
  • 제품 노후화 관리

로크웰 오토메이션은 고객의 기존 전략적 파트너 및 OEM 파트너들과 협력합니다. 또한 경험이 풍부한 신뢰성 엔지니어들이 고객의 가장 까다로운 신뢰성 문제를 해결하고 개선 기회로 전환할 수 있도록 컨설팅을 제공합니다.

자산 관리 프로그램을 구현한 25년 이상의 실무 경험을 바탕으로 고객을 위해 수억 달러의 연간 비용을 절감했습니다.


MRO 재고 최적화란 무엇입니까?

MRO 재고 최적화는 유지보수, 수리 및 운영 재고를 전략적으로 관리하여 과잉 재고에 과도한 자본을 들이지 않으면서 필요할 때 중요한 예비 부품, 툴, 소모품을 사용할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 효과적인 MRO 재고 관리는 가용성과 비용 효율성 간의 균형을 유지하여 가동 중단 시간을 줄이는 동시에 폐기물, 재고 부족, 불필요한 구매를 방지합니다. 

제조업체는 MRO 최적화를 통해 사용 패턴, 리드 타임, 부품 중요도, 공급업체 성과를 분석하여 정확한 재고 수준과 재주문 시점을 설정합니다. 이러한 접근 방식은 신뢰성을 개선하고 자산 수명을 연장하며 더욱 효율적인 MRO 자산 관리 체계를 구축하는 데 도움이 됩니다.   

MRO 재고 최적화의 이점

MRO 재고 최적화 및 관리는 제조업체에 광범위한 이점을 제공합니다. 해당 이점은 다음과 같습니다.  

  • 비용 절감: 제조업체는 과잉 재고를 최소화하고 노후화된 부품을 제거함으로써 운영 자본을 확보하고 보관 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 MRO 최적화는 긴급 주문을 줄여 긴급 구매 비용을 절감합니다.  
  • 자산 신뢰성 향상: 적절한 예비 부품을 보유하면 유지보수 팀이 신속하게 대응하고 가동 중단 시간을 줄이며 중요 장비의 수명을 연장하여 전반적인 MRO 자산 관리를 강화할 수 있습니다.  
  • 효율성 개선: 간소화된 프로세스를 통해 유지보수 직원이 부품을 더 빨리 찾고 사용할 수 있어 수리 작업이 가속화되고 운영 전반에서 생산성이 개선됩니다.  
  • 향상된 예측 및 계획: 기업은 MRO 재고 소프트웨어를 통해 수요 추세를 분석하고 미래의 수요를 예측하며 정확한 재주문 시점을 설정하여 더 스마트한 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있습니다.  
  • 폐기물 및 노후화 감소: 최적화된 재고 관리 정책을 통해 미사용, 만료 또는 노후화된 품목의 축적을 방지하여 지속 가능성을 개선하고 폐기물을 줄일 수 있습니다.  
  • 강력한 규정 준수 및 위험 관리: 기업은 MRO 공급에 대한 정확한 기록을 통해 업계 규정을 준수하는 동시에 부품 누락이나 규정 미준수로 인한 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지할 수 있습니다.  
동영상
Asset+ 관리형 서비스 개요

임베디드 자산 관리 전문가가 유지보수, 수리 및 운영 프로세스를 간소화하면서 신뢰성을 개선하는 방법.

MRO 재고 최적화를 한 단계 업그레이드

전담 자산 관리 전문가가 MRO 지출을 줄이면서 수리 프로세스와 예비 부품 재고를 개선하는 방법을 알아보십시오.

MRO 전문가에게 문의하기

다른 사람들도 본 내용

Loading
Loading
Loading
Loading

활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 역량
  3. Chevron LeftChevron Left 산업 유지보수 및 지원 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 공장 및 장비 자산 관리
  5. Chevron LeftChevron Left 관리형 산업 설비 수리 및 재고 서비스