Loading
インタラクティブ | 石油・天然ガス

FPSO:未来のビジョンは接続(性)である

相談を予約

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
稼働中のFPSO船舶に石油タンカーが接続されて石油を移送している様子で、ヘリパッドにヘリコプターが接近している外洋上の光景。
石油・ガス
    • ガス処理
    • ガス処理
    • 液化天然ガス
    • 液化天然ガス
    • オフショア
    • オフショア
    • オンショア
    • オンショア
    • パイプラインおよび輸送オートメーション
    • パイプラインおよび輸送オートメーション
    • 精製および石油化学
    • 精製および石油化学
  • サステナビリティ
  • オフショア
  • オンショア
  • パイプラインおよび輸送オートメーション
  • 精製および石油化学

未来への私たちのビジョンは今ここに!最新のデジタル技術を活用し、複雑さを処理する実績のあるパートナを加えて、艦隊全体で接続されたベッセル戦略の利点を実感し始めましょう。

インタラクティブツアーをご覧ください!

ご質問がございましたら、FAQリストをご用意しております

コネクテッドベッセルとの相互作用

リスクを軽減し、全体的な動作効率を向上させる新しい方法について学ぶ。

新しいインタラクティブ体験が近日公開

よくある質問一覧

デジタル技術を採用し、浮体式生産船団を人やデータに接続することで、FPSO運用をより効率的にすることには多くの利益があります。上記のインタラクティブコンテンツでは、その利益の一部をご紹介しています。また、将来のビジョンがどのようなものか、そしてそれを実現するために何が必要かを理解するのにも役立ちます。

よくある質問をいくつか見てみましょう。

連通容器とは何ですか?

これを4つの柱に分けて説明します。

  1. 接続されたモジュール – 提供されるすべてのモジュールにわたる標準システムの仕様と適用、および主要船舶システムとの実証済み接続(性)
  2. 接続された生産 – 貯留層から生産モジュールまで、システム全体を通じたフロー保証の可視性とソリューションを可能にします(詳細は後述)
  3. 人々の接続 – 最新技術とワークフローを使用して、運用スタッフを必要な情報と専門知識に接続します
  4. 接続された陸上運用センター – 船舶の運用期間中の協調運用のための単一の陸上拠点を提供し、内部および外部の専門家が完全にデジタルな環境で協力することを可能にします
接続された容器は素晴らしく聞こえますが、これはどのように初回石油生産(first oil)をより早く達成するのに役立つのでしょうか?

コネクテッド船舶は、最新のデジタル技術を使用して生産の最大化を支援します。陸上オペレーションセンターを使用して(どこにいても)専門知識によるサポートに接続し、自律運転を使用する領域を特定します。また、機械装置メーカ(OEM)メイン・オートメーション・コントラクタを使用する場合、インターフェイス管理リスクの軽減、システム統合の容易化、コミッショニングの最適化に役立ちます。上記の方法を用いたより良いプロジェクト実行により、初回石油生産までの時間を加速することができます。

MACと機械装置メーカ(OEM) MACの違いは何ですか?

MACとはメイン・オートメーション・コントラクタのことです。機械装置メーカ(OEM) MACは、スキッドビルダーが使用する技術標準を設定し、これらの機械装置メーカ(OEM)モジュールを調整して主要容器システムにシステム統合することで、リスクとシステム統合の問題を軽減し、プロジェクトのタイムラインを…予定通りに保つのに役立ちます。想像してみてください!上記のインタラクティブですべてがまとまる様子をご覧ください。

なぜ浮体式生産貯蔵積出設備(FPSO)のライフサイクル全体を通じて管理するパートナが必要なのでしょうか?

何ですって?あなたは一人でこれができると思っているのですか...来年...5年後...25年後に?FPSOの場合、パートナ(船舶自動化・デジタル化パートナなど)が船舶のライフサイクル全体を通してサポートできます。これには、コンセプト段階、FEED研究、EPC契約、またはそれらの引き受け、スタートアップ、運用段階が含まれます。どのような利益を得られるか、何を節約できるかを検討すれば、電球が点灯し、明るく輝くでしょう!インタラクティブでさらに詳しく学んでください。

船舶の自動化およびデジタル化のパートナについて話されていますね。それは何ですか?

それは秘伝のソース、料理を人気にする秘密の材料のようなものです。VADP(頭字語が好きでない人はいないでしょうから、時々そう呼ばれます!)は、従来のメイン・オートメーション・コントラクタの役割を担い、その範囲を拡大します。これは、船舶が浮上する前から始まるため、FPSOの運用ライフサイクルに非常に大きな好影響を与えることができます。プロジェクトリスクを軽減し、長期運用を通じて船舶を成功に導きます。詳細を学び、事例を見るには、インタラクティブコンテンツをご覧ください。

プロセススキッドをより高度にスキッド統合することが重要なのはなぜですか?

これは以前の質問で触れられました。造船所において遅延が最もコストのかかる最も重要な時期に、非常に多くの時間が不必要に使われているため、これは重要だと考えています。船舶上の数十のスキッドのシステム統合を簡素化し改善すれば、プロジェクトを軌道に乗せ、極めて重要なファーストオイルにより早く到達できるでしょう。チャリーン!

接続された生産–何に接続されているのか?

すべてに接続(性)があるというのはいかがでしょうか?自動化ソリューションのプラットフォームについて話している時、私たちはそれに近づいています!ConnectedProductionTMがそのプラットフォームであり、オープンテクノロジー上に構築され、Sensiaの新世代の自律的、自動化された、接続(性)のあるソリューションを支えています。すべてをすべてに接続(性)し、デジタルトランスフォーメーションを現実のものにするお手伝いをします。そして、スケーラブルであることも付け加えておきましょう。お客様のニーズに合ったペースで、お客様独自のエコシステム内で信頼できる意味のあるデータをまとめることができます。FPSOに最適です!

スマートフォンを持っている今、人々は常に接続されているのではないでしょうか?

スマートフォンは素晴らしく、タブレットなどのスマートデバイスは現在FPSOやその他の浮体式生産設備で使用されています。オペレーターがリアルタイムのデータを利用できることの必要性は現実的です。しかし、FPSOオンボードの人々が機械装置メーカ(OEM)のエンジニアなど、オンボードにいない専門家からの支援を必要とする場合はどうでしょうか。両者を簡単に接続することで、潜在的なダウンタイムを数時間、場合によっては数日節約でき、船舶上の人員を減らしたり、船舶に派遣する人員を減らしたりすることでコスト削減に役立ちます。

なぜ2つのオペレーションセンターが必要なのですか?1つでは十分ではないのですか?

2つの方が良いものがたくさんあります...例えば、チョコレートチップクッキーは1枚より2枚の方が良いですよね!明らかに浮体式生産設備には制御室が必要ですが、船舶の情報にアクセスする必要がある全員にとっては十分な大きさではありません。さらに、機械装置メーカ(OEM)のエンジニアたちはそこにいる必要がありません(これについてはすでに説明しました)し、すべての石油技術エンジニアも同様です。中には他の仕事をしている人もいます...他の船舶での仕事です。しかし、陸上オペレーションセンターで複数のFPSOにアクセスできるようにすることで、彼らの時間をより効率的に活用する方法があるでしょうか。彼らは完全で安全なアクセス権を持ち、必要な時にサポートできます。これは一つの価格で二つを得るようなものです...あの2枚のクッキーのように!

FPSOとは何ですか?

FPSOはfloating production storage and offloading vessel(浮体式生産貯蔵積出設備)を意味します。FPSOは海底に接続され、オフショア油田から原油、天然ガス、海水を抽出します。船体上部の生産モジュールがガスや流体を処理し、それらはタンカーに移送されます。

FPSOとはどのようなものですか?

私たちは、稼働中のFPSOのインタラクティブモデルを構築しました。これは、多くの異なる自動化モジュールの360度ビューや、それらのモジュールがメインシステムに接続(性)される様子のビューなどで構成されています。

トピック: Offshore
Rockwell Automationのコンサルタントと相談する準備はできていますか?

私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 業種
  3. Chevron LeftChevron Left 石油・ガス産業用オートメーションソフトウェアソリューション
  4. Chevron LeftChevron Left オフショア
  5. Chevron LeftChevron Left 浮体式生産