FactoryTalk Optix アーキテクチャ

FactoryTalk® Optix
コンポーネントとその役割についてシステム内で説明します。

概要

FactoryTalk Optix システム概要
FactoryTalk Optix システム図
FactoryTalk® Optix
システムには次のものが含まれます。
[FactoryTalk Hub]
組織の作成および資産の管理のために Rockwell Automation クラウドベースの SaaS ソリューションにアクセスするオンラインサービスプラットフォーム。
資格と組織は
FactoryTalk® Hub
を通じて設定されます。組織とは、
FactoryTalk® Hub
を使用してアクセスおよび管理できるユーザーとサービス(
FactoryTalk® Optix
を含む)の集合です。
クラウドベースの SaaS ソリューションは
FactoryTalk® Hub
にタイルとして含まれています。
FactoryTalk® Hub
にアクセスする新規ユーザーは
FactoryTalk® Optix
Studio Pro の 90 日間の試用版を受け取ります。
[FactoryTalk Optix Studio]
ローカルにインストールする無料のデザインエディター。
FactoryTalk® Optix
Studio には、アクティベーションや資格を必要とせずに HMI を設計するためのツールが用意されています。
ヒント:
FactoryTalk® Optix
Studio は、
FactoryTalk® Optix
Studio Standard とも呼ばれます。
ヒント:
FactoryTalk® Optix
Studio をインストールするには、「FactoryTalk Optix Studio セットアップの概要」を参照してください。
[FactoryTalk Optix Studio(Pro 資格付き)]
Web ブラウザまたはローカルにインストールするアプリケーションとして実行できるクラウド対応のデザインエディター。
FactoryTalk® Optix
Studio Pro には、ユーザー資格に基づくサブスクリプションが必要です。
Pro 資格は Web ブラウザベースのエディターをアクティブ化し、クラウドベースのコードリポジトリ統合、バージョン管理、リモートデプロイメント、マルチユーザーコラボレーションなどの機能を提供します。
ヒント:
FactoryTalk® Optix
Studio (Pro 資格付き) をインストールするには、「FactoryTalk Optix Studio Pro 資格」を参照してください。
重要:
FactoryTalk® Optix
Studio Pro および
FactoryTalk® Optix
Runtime ツールには、それぞれ組織に割り当てる資格が必要です。
FactoryTalk® Optix
Studio Pro の資格は組織ユーザーに割り当てられ、
FactoryTalk® Optix
Runtime ツールの資格はインストールされているデバイスに割り当てられます。
FactoryTalk Optix アプリケーション
2 つのコンポーネントが含まれます。
  • プロジェクト: アプリケーションの設計と構成を表します。
  • ランタイム: アプリケーションが実行される環境。
FactoryTalk® Optix
Studio では、ターゲット デバイスとオペレーティング システムに応じて適切なランタイムとプロジェクトを組み合わせることで、アプリケーションを作成できます。
[FactoryTalk Optix Runtime ツール]
ランタイムツールパッケージをターゲットデバイスにインストールして、資格管理とアプリケーションのデプロイメントを行います。パッケージには次が含まれます。
  • アプリケーション更新サービス:
    FactoryTalk® Optix
    Studio をターゲットデバイスに接続し、アプリケーションをデプロイできるようにする、バックグラウンドで実行されているサービス。
  • 資格マネージャー
    :
    FactoryTalk® Optix
    の資格を管理するアプリケーション。
重要:
ランタイムツールは、OptixPanels™ と EEC (組み込み型エッジ演算) に埋め込まれています。
Windows および Linux デバイス用のランタイムツールをダウンロード、インストール、アクティブ化します。
ヒント: 詳細については、「ランタイム サイジング」を参照してください。
ランタイムツールのアーキテクチャ図
ランタイムツールのコンポーネントと相互作用を示す図
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal