検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
描画ツール
エディターの描画ツールを使用して、ランタイムにカスタム図形を表示します。
図形
次のような 1 次元の図形を描画できます。
長方形と正方形。「
長方形を描画する
」を参照してください。
楕円と円。「
を描画する
」を参照してください。
ライン。「
を描画する
」を参照してください。
ポリラインとポリゴン。「
ポリライン
」を参照してください。
ヒント:
グリッドを表示または非表示にしたり、グリッドのサイズを変更したり、図面がグリッドにスナップしないようにしたりするには、
エディター グリッドを構成する
を参照してください。
エディター
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal