を描画する
[ライン]
ツールを使用して、ラインを引きます。- [プロジェクトビュー]で、コンテナをダブルクリックしてオブジェクトを含めます。
- エディターのツールバーで[ライン]を選択します。
- エディターで、ラインの始点に十字線を配置します。
- ラインを終了位置までドラッグします。オブジェクトがエディターと[プロジェクトビュー]に表示されます。
- (オプション)[プロパティ]で、[外観]の設定を編集します。
- [表示]。ランタイムにオブジェクトを表示します。
- [有効]。ランタイムにオブジェクトの操作を有効にします。
- [不透明度]。オブジェクトの不透明度レベル (パーセンテージ単位)。オブジェクトを透明にするには、0に設定します。
- [点滅]。ランタイムにオブジェクトを点滅させます。
- [回転]。中心点を中心にオブジェクトを回転させます (弧度)。正の値を指定すると、オブジェクトが時計回りに回転します。負の値を指定すると、オブジェクトが反時計回りに回転します。
- [境界線の色]。オブジェクトの境界線の色。
- [塗りつぶしの色]。オブジェクトの塗りつぶしの色。
- [太さ]。オブジェクトの線の太さ。
- [クリックしてテストを表示]。ユーザー選択を停止します。デフォルトでは偽 - ユーザーの選択はインターセプトされず、基になるオブジェクトに渡されます。
- [移動するエレメント]。「グラフィックオブジェクトを移動可能にする」を参照してください。
- (オプション) オブジェクトのサイズ変更、移動、整列を行うには、「グラフィックオブジェクト レイアウト」を参照してください。
図面オブジェクトをグループ化するには、「図面オブジェクトをグループ化する」を参照してください。
line
ご質問やご意見