検索
FactoryTalk Optix 1.7.x ヘルプ
ライン
ランタイムに表示される線。線を使用して、オブジェクトを視覚的に区切ったり、特定のエリアを強調したりします。
ユース ケース
オブジェクトを視覚的に区切ったり、特定のエリアを強調したり、線でカスタムデザインを作成したりします。
例
カスタムセパレーター
図面
を描画する
line
separator
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal