ポリライン

ランタイムに表示される複雑な形状。ポリラインを使用して、オブジェクトを視覚的に区切ったり、特定のエリアを強調したりします。

ユース ケース

複雑な図形を作成したり、複数のポイントを視覚的に接続したり、ポリラインを使用してカスタムグラフィックをデザインしたりできます。

カスタムポリライン設計
カスタムグラフィックデザインの作成に使用するポリライン。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal