検索
FactoryTalk Optix ヘルプ
制約付きリニアゲージを開発する
変数の現在の値、最大値、最小値を変更できるインターフェイスを開発します。
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
ConstrainedLinearGauge.zip
前提条件
ローカル プロジェクトを作成する
.
プロジェクトを開発するには
制約付き変数を作成する
.
現在の値を制御するための要素を作成する
.
最大値を制御するための要素を作成する
.
最小値を制御するための要素を作成する
.
制約を切り替えるためのスイッチを作成する
.
インターフェイス要素を配置する。
プロジェクトを保存する。
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「
ターゲットデバイスを追加する
」を参照してください。
グラフィックオブジェクト チュートリアル
制約付き変数を作成する
現在の値を制御するための要素を作成する
最大値を制御するための要素を作成する
最小値を制御するための要素を作成する
制約を切り替えるためのスイッチを作成する
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal