制約付き変数を作成する

ゲージにリンクされる上限と下限の値制限を持つ変数を作成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [モデル]
    を右クリックし、
    [新規]
    [変数]
    を選択します。
  2. 変数にカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、
    ConstrainedVariable
    と入力します。
  3. [プロパティ]
    で、
    [ConstrainedVariable (Int32)]
    30
    に設定します。
  4. [ConstrainedVariable]
    を右クリックして、
    [新規]
    [範囲]
    を選択します。
  5. [EURange]
    で、プロパティを設定します。
    1. [制約]
      [真]
      に設定します。
    2. [上限]
      50
      に設定します。
    3. [下限]
      20
      に設定します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal