最小値を制御するための要素を作成する
最小値を制御するラベルとゲージを作成します。
- 最小値ラベルを作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (Type)]を右クリックし、 を選択します。
- ラベルにカーソルを合わせてを選択し、MinValueLabelを入力します。
- [プロパティ]で、[テキスト]をMinimum Valueに設定します。
- 最小ゲージを作成:
- [プロジェクトビュー]で[MainWindow (Type)]を右クリックし、 を選択します。
- ゲージにカーソルを合わせ、を選択して、MinGaugeと入力します。
- [プロパティ]で、[値]と の間にダイナミックリンクを作成します。ダイナミックリンクの詳細については、「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
ご質問やご意見