FactoryTalk Optix アプリケーションを使用して Docker イメージを作成する

Ubuntu®
22.04 x86 64 ビットに基づく
FactoryTalk Optix Runtime
Docker®
イメージを作成します。
前提条件
Docker
.
重要:
Rockwell Automation
は、パフォーマンス、セキュリティ、更新、または当社製品との互換性を含むがこれらに限定されない、サードパーティのソフトウェアについて責任を負いません。サードパーティのソフトウェアの使用は、お客様ご自身の責任で行ってください、当社はそのようなソフトウェアに対するサポート、保証を提供しません。 ユーザーは、それぞれのサードパーティのプロバイダーでサポートとライセンス条件について確認する必要があります。
のダウンロードとインストール
  1. FactoryTalk Optix アプリケーションで Docker イメージを作成する方法
  2. FactoryTalk Optix Studio
    で:
    1. Docker
      コンテナで実行するプロジェクトを準備します。「プロジェクト」を参照してください。
      ヒント: (オプション) アプリケーションに GUI がある場合は、ネイティブのプレゼンテーションエンジンを Web プレゼンテーションエンジンに置き換えて、Web 経由でアプリケーション インターフェイスにアクセスします。「プレゼンテーションエンジン」を参照してください。
    2. [Ubuntu 22.04 x86 64 ビット]
      プラットフォーム用プロジェクトをエクスポートします。「FactoryTalk Optix アプリケーションをエクスポートする」を参照してください。
  3. 任意のエディターで、エクスポートされたアプリケーション フォルダーを含むフォルダー内に
    Dockerfile
    を作成します。
    次の想定されるフォルダー構造を検討します。
    C:\ exported_application_folder\ Dockerfile
    次の最小
    Dockerfile
    構成を検討します。
    # Base image Ubuntu_22_x64 FROM ubuntu:22.04 SHELL ["/bin/bash", "-c"] # Install dependencies and clean output image RUN apt-get update RUN apt-get install -y libxcb-cursor0 libglib2.0-bin libltdl7 libevent-dev -qq RUN apt-get autoremove -y && apt-get clean -y && apt-get autoclean -y # Copy the FactoryTalk Optix Application COPY ./FTOptixApplication /root/FTOptixApplication RUN chmod +x /root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime # Default entry is the FactoryTalk Optix Application ENTRYPOINT ["/root/FTOptixApplication/FTOptixRuntime", "-c"]
    詳細な例については、「https://github.com/FactoryTalk-Optix/Optix_Docker_FTOptixUpdateServer」を参照してください。
  4. ターミナルで「
    docker build -t
    image_name
    dockerfile_folder
    」と入力して、
    Docker
    イメージを作成します
    image_name
    イメージの名前。例:
    ftoptix-runtime
    dockerfile_folder
    Dockerfile
    とエクスポートされたアプリケーションを含むフォルダーへのパス。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal