ユーザー
ユーザーは
[プロジェクトビュー]
にオブジェクトとして表示されます。ユーザーに権限とロールを割り当てて、ランタイムにアプリケーションでユーザーに表示されるコンテンツとインターフェイスを決定します。各プロジェクトには、アプリケーション セッションを認証するデフォルトの匿名ユーザーがいます。ランタイムのセッション ユーザーは、アプリケーションにログオンしているユーザーです。表示されるコンテンツと UI は、ユーザーのグループまたは特定のロールを持つユーザーに設定された可視性によって異なります。「ランタイムのコンテンツのセキュリティを構成する」を参照してください。
ヒント:
ローカル ユーザーとドメイン ユーザーにログオンを許可するには、「認証」を参照してください。認証を [モデル]、[ローカル]、および [ドメイン] に設定した場合、ユーザーパスワードを変更したり、ユーザを追加したりすることはできません。認証モードを [モデル]、[ローカル]、および [ドメイン] 以外のモードに変更します。
ご質問やご意見