グループまたはロールにユーザーを割り当てる
ダッシュボード ページからユーザーとグループを管理して、ユーザーをグループとロールに順番に割り当て、権限と特権の階層を作成します。
ユーザー、グループ、およびロールを作成し、ユーザーをグループとロールに割り当てます。
- メイン ツールバーで、を選択し、[ダッシュボードページを開く][ユーザーとグループの管理]を選択します。
- ダッシュボード ページで、次のいずれかを行います。
- [ユーザー]の下で、ユーザーにグループをドラッグするか、[グループ]の下の[ロール]にグループをドラッグします。また、グループまたはロールをユーザーにドラッグすることもできます。[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながら、連続する選択または複数の選択を選択してドラッグします。
- 1 人以上のユーザーを選択し、[グループまたはロールに割り当てる]を選択し、グループとロールを選択して、[適用]を選択します。
ヒント:は、すでにユーザーに割り当てられているグループまたはロールの横に表示されます。
[プロジェクトビュー]からユーザーをグループまたはロールに割り当てるには、[プロジェクトビュー]でユーザーをグループまたはロールにドラッグします。
ダッシュボード ページで、グループの下にユーザーが表示されます。
assign
hierarchy
privilege
ご質問やご意見