ユーザーを追加する
[プロジェクトビュー]
または [ユーザーとグループの管理]
にユーザーを追加します。ユーザーをグループとロールに追加し、ユーザーに権限を付与することで、既存のユーザーを管理します。- メイン ツールバーで、[ダッシュボードページを開く]を選択し、[ユーザーとグループの管理]を選択します。
- [ユーザー]で[ユーザーの追加]を選択します。ヒント:[プロジェクトビュー]でユーザーを追加するには、[プロジェクトビュー]でプロジェクト ノードを右クリックし、 を選択します。[セキュリティ]を右クリックし、 を選択して、ユーザーのフォルダーを追加します。
- [ユーザーの追加]で、ユーザーのプロパティを構成します。
- [名前]。ユーザーの名前。
- [パスワード]。アプリケーションにログオンするためにユーザーが指定する必要があるパスワード。
- [ロケール]。ユーザーのロケール。
- [言語]。ユーザーに構成された言語。
- [測定システム]。ユーザーにデータを表示するために使用される測定システム:
- 国際単位系
- 米国慣用単位
- 英国の帝国単位
- [ドメイン]。ドメインにリンクされたユーザー アカウントのローカルWindows®ユーザー アカウントを識別します。ヒント: ユーザーのプロパティを構成するには、[プロジェクトビュー]からユーザーを選択し、[プロパティ]でプロパティを変更します。
- (オプション) グループが作成されたら[ユーザーをグループに割り当てる]で、ユーザーに割り当てるグループを選択します。
- (オプション) ロールが作成されたら、[ユーザーにロールを割り当てる]で、ユーザーに割り当てるロールを選択します。
- [追加]を選択します。[ユーザー]の下に、ユーザーに割り当てられているグループとロールが表示されます。[グループ]で、選択したグループの下にユーザーが表示されます。[ロール]で、選択したロールの下にユーザーが表示されます。
ユーザーは、ダッシュボード ページと
[プロジェクトビュー]
の [ユーザー]
の下に表示されます。user
ご質問やご意見