OPC UA サーバーを追加する

OPC UA サーバー オブジェクトをプロジェクトに追加し、サーバーのプロパティを編集して、OPC UA サーバーを構成します。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、
    [OPC-UA]
    を右クリックし、
    [新規]
    [OPC UA サーバー]
    を選択します。
  2. [プロパティ]
    で、OPC UA サーバーを構成します。
    • [エンドポイント URL]
      。OPC UA サーバー上のエンドポイントの通信プロトコルとネットワークアドレス。
    • [最大接続数]
      。OPC UA サーバーに接続できる最大 OPC UA クライアント数。
    • [NodeIds でのノードパスの使用]
      。ノードパスをこの形式で
      ns=
      <namespace>
      ;s=
      Path.To.Node
      表示する ID を持つノードをパブリッシュします。たとえば、
      ns=7;s=NewHMIProject1.Model.AnalogVariable1
    • [サンプリング間隔]
      。OPC UA サーバーによるフィールド変数の連続読み取り間隔。
    • [最大配列長]
      。配列内のエレメントの最大数。
    • [最低メッセージセキュリティモード]
      :
      • [なし]
        。メッセージは署名も暗号化もされていない可能性があります。
      • [署名]
        。メッセージは署名するか、署名して暗号化する必要があります。
      • [署名と暗号化]
        。メッセージは署名され、暗号化されている必要があります。
    • [最低セキュリティポリシー]
      :
      • [なし]
        。OPC UA サーバーには、特定のセキュリティポリシーは必要ありません。
      • [Basic256Sha256]
        。OPC UA サーバーには、このセキュリティポリシーまたはより安全なポリシーが必要です。
      • [Aes128_Sha256_RsaOaep]
        。OPC UA サーバーには、このセキュリティポリシーまたはより安全なポリシーが必要です。
      • [Aes256_Sha256_RsaPss]
        。OPC UA サーバーには、このセキュリティポリシーが必要です。
    • [サーバー証明書ファイル]
      。OPC UA サーバー (X509v3) の公開
      DER
      証明書ファイル。
      ヒント:
      サーバー証明書ファイルは、
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      フォルダー内にある必要があります。
      指定する場合、プライベートキーも指定する必要があります。サーバーが指定されていない場合は、ランタイムに
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      フォルダーに自動的に生成されます。
    • [サーバープライベートキーファイル]
      。ASCII Base64 でエンコードされた OPC UA サーバーのプライベート
      PEM
      キーファイル。
      ヒント:
      サーバープライベートキーファイルは、
      FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs
      フォルダー内にある必要があります。
      指定する場合は、証明書も指定する必要があります。指定しない場合は、ランタイムに
      FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs
      フォルダーに自動的に生成されます。
    • [製品 URI]
      。ソフトウェアをグローバルに識別する URI。
    • [製品名]
      。ソフトウェアの名前。
    • [メーカー名]
      。ソフトウェアメーカー名。
  3. [プロパティ]
    [公開するノード]
    の横にある
    Add
    を選択します。
    公開するノードの構成が
    [公開するノード]
    の下に表示されます。
    重要: すべての公開ノードは、常に子ノードを公開します。
  4. [構成
    #
    ]
    :
    • ノードを追加します。
      [ノード]
      の横で、ノードのプロパティを編集して
      Add
      を選択および構成します。必要に応じて繰り返します。
    • ユーザーを
      [ユーザー]
      の横に追加し、
      Add
      を選択してユーザーを構成します。必要に応じて繰り返します。
      重要: プロジェクト全体ではなく特定のノードを公開する場合は、少なくとも 1 人のユーザーを指定する必要があります。ユーザーは、既定の匿名ユーザーにすることができます。
    • ビジネス ロジック ノードを OPC UA クライアントに公開するには、
      [PublishDynamicConfigurationNodes]
      [真]
      に設定します。
      ビジネスロジックノードには、ダイナミックリンクまたはリンクされた変数、コンバータ、およびイベントと関連付けられたイベントハンドラーまたはメソッドが含まれます。
  5. 必要に応じて、43 を繰り返します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal