OPC UA サーバーのファイアウォールを構成する
アプリケーションで OPC UA サーバーが Windows®で実行されている場合、OPC UA サーバーの
[エンドポイント URL サーバー]
プロパティで指定されたポートを開きます。前提条件
- OPC UA サーバーのファイアウォールを構成するには
- OPC UA サーバーオブジェクトを使用してプロジェクトを実行している場合、プロンプトが表示されたら、ファイアウォールルールを構成する要求を受け入れます。
ファイアウォールルールが作成されます。ランタイム
firewall
ご質問やご意見