OPC UA サーバー

OPC UA サーバーを使用して、ランタイムにプロジェクト ノードを発行します。1 つのプロジェクトには、単一の OPC UA サーバーを含めることができます。

操作

OPC UA サーバーにより、OPC UA クライアントは次の操作を実行できます。
  • サーバーからの読み取りまたはイベントのリッスン
  • サーバーへの書き込みまたはメソッドの呼び出し
OPC UA サーバーは、デフォルトですべてのプロジェクト ノードを公開します。割り当てられたユーザーに公開するノードを選択できます。

エンドポイント URL

定義済みのエンドポイント URL:
opc.tcp://localhost:59100
エンドポイントの URL は、次の要素で構成されます。
  1. 通信プロトコル:
    opc.tcp
  2. 以下のいずれかのモードで表されるネットワークアドレス:
    localhost
    ローカル アドレスを表すキーワード。
    Hostname
    サーバーがホストされているネットワーク デバイスの名前。
    IP address
    サーバーがホストされているネットワーク デバイスの IP アドレス。
  3. OPC UA サーバーのポート:
    port_number
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal