プロジェクトノード ID
プロジェクトを保存すると、パフォーマンスを最適化するために、OPC UA を介して公開されないプロジェクトノードの ID が変更される場合があります。OPC UA サーバーがノードを公開する場合、これらのノードの ID は固定されます。プロジェクトを保存しても変更されません。
注:
nodeID 定義の詳細については、「用語辞書」を参照してください。
カスタムノード ID
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
重要:
Rockwell Automation
は、プロジェクトの破損の原因となる可能性があるため、上級ユーザーのみが Model.yaml
ファイルを編集することをお勧めします。Model.yaml
ファイルに変更を加える前に、必ずプロジェクトをバックアップしてください。「プロジェクトを複製する」、「プロジェクトのバックアップ」、「プロジェクトを復元する」を参照してください。次の
Model.yaml
ファイルの例は、4 つの変数に定義されたカスタム ID を示しています。Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
node
node id
ご質問やご意見