プロジェクトのバックアップ
FactoryTalk Optix Studio
はプロジェクトのバックアップを自動的に作成します。プロジェクトは、次の場合に自動的にバックアップされます:
- プロジェクトを保存する場合
- プロジェクトをFactoryTalk Optix Studioのより新しいバージョンに更新した場合
- プロジェクトをバックアップから復元する場合。「プロジェクトを復元する」を参照してください。
バックアップ フォルダーのデフォルトの場所は次のとおりです:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
各プロジェクトフォルダーは、次のタイプのバックアップを含む他のサブフォルダーで構成されます:
- [自動]。プロジェクトの保存時に実行される 3 つのバックアップ。
- [回復]。破損したプロジェクトが開かれ、修復が試行されたときに実行される 1 つのバックアップです。「プロジェクトを復元する」を参照してください。
- [アップグレード]。プロジェクトをFactoryTalk Optix Studioの最新バージョンにアップデートする際に実行される 2 つのバックアップです。
backup
ご質問やご意見