OPC UA サーバーの証明書とキーを構成する

OPC UA サーバーのプロパティを編集して、公開証明書とプライベートキーを構成します。
  1. OPC UA サーバーの証明書とキーを構成するには
  2. [プロジェクトビュー]
    [OPCUAサーバー]
    オブジェクトを選択します。
  3. [プロパティ]
    [サーバー証明書ファイル]
    の横にある
    [参照]
    を選択します。
  4. で:
    • 証明書が表示されている場合は、証明書を選択して
      [選択]
      を選択します。
    • 証明書が一覧にない場合:
      1. [ファイルのインポート]
        を選択します。
      2. 証明書を選択します。詳細については、「証明書とキーの場所」を参照してください。
      3. [選択]
        を選択します。
  5. [サーバープライベートキー]
    の横にある
    [参照]
    を選択します。
  6. で:
    • プライベートキーが一覧表示されている場合は、プライベートキーを選択し、
      [選択]
      を選択します。
    • プライベートキーがリストにない場合は、次の操作を行います。
      1. [ファイルのインポート]
        を選択します。
      2. プライベートキーを選択します。詳細については、「証明書とキーの場所」を参照してください。
      3. [選択]
        を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal