OPC UA の証明書とキー
安全に通信するには、OPC UA アプリケーションに適切な公開証明書と対応するプライベートキーが必要です。
OPC UA サーバー オブジェクトと OPC UA クライアント オブジェクトを持つプロジェクトに同じ証明書を使用できます。「OPC UA 通信セキュリティ」を参照してください。
他の OPC UA アプリケーションの信頼できる証明書は、デザイン時またはランタイムに設定できます。次のデザイン時に証明書を設定します:
- 使用可能な証明書
- ランタイムに使用できない機能
重要:
デザイン時に、既知のアプリケーションが証明書を変更すると、次のようになります:
- 構成を繰り返します。
- FTOptixApplicationを再発行します。
ご質問やご意見