プロジェクトにグローバルスタイルを適用する
ランタイムに
FactoryTalk Optix アプリケーション
を表示するスタイルシートを選択します。
ヒント:
ランタイムにスタイルシートを変更するには、「スタイルを選択するコンボボックスを開発する」を参照してください。
前提条件
- スタイルシートでグローバルスタイルを構成します。「スタイルシートを構成する」を参照してください。
- プロジェクトにグローバルスタイルを適用するには
- [プロジェクトビュー]で[NativePresentationEngine]または[WebPresentationEngine]を選択します。
- [プロパティ]の[スタイルシート]で、適用するスタイルシートを選択します。
プロジェクトは、選択したスタイルシートの
[グローバルスタイル]
プロパティを適用します。ご質問やご意見