グラフィックオブジェクトにコントロールスタイルを適用する
コントロールスタイルを特定のグラフィックオブジェクト インスタンスまたはタイプに適用します。コントロールスタイルは、グローバルスタイルを上書きします。
前提条件
- スタイルシートを構成して、特定のグラフィックオブジェクトタイプの複数のスタイルを含めます。「スタイルシートを構成する」を参照してください。たとえば、スイッチオブジェクトのカスタムスタイルを追加します。
- グラフィックオブジェクトにコントロールスタイルを適用するには
- [プロジェクトビュー]で、グラフィックオブジェクトまたはグラフィックオブジェクトタイプを選択します。たとえば、ボタンを選択します。ボタンオブジェクトには、複数の事前定義されたコントロールスタイルがあります。
- [プロパティ]の[スタイル]で、値の後にあるドロップダウン矢印を選択し、適用するスタイルを選択します。たとえば、[アクセント]を選択します。
グラフィックオブジェクトまたはグラフィックオブジェクトタイプは、選択したコントロールスタイルを使用します。
ご質問やご意見