スタイルシートを構成する

[グローバルスタイル]
を設定して、すべてのグラフィックオブジェクトに適用されているスタイルを編集します。特定の制御オブジェクトに適用されるスタイルを編集するには、
[コントロールスタイル]
を設定します。コントロールスタイルは、グローバルスタイルを上書きします。
  1. [プロジェクトビュー]
    で、編集するスタイルシートを選択します。
    ヒント: デフォルトのスタイルシートを選択したり、定義済みのスタイルシートを追加したり、独自のスタイルシートを作成することができます。「定義済みのスタイルシートを追加する」または「スタイルシートを作成する」を参照してください。
  2. すべてのグラフィックオブジェクトに適用されるグローバルスタイルを設定するには、
    [プロパティ]
    [グローバルスタイル]
    Edit
    を選択し、値を入力します。
    ヒント: 値を手動で入力する代わりに、ダイナミックリンクを作成できます。「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  3. コントロールスタイルを作成するには、
    [コントロールスタイル]
    [
    Object
    スタイル]
    の横にある
    Add
    を選択します。
    たとえば、スイッチ オブジェクトのコントロールスタイルを作成します。
  4. コントロールスタイルの名前を変更するには、スタイル名の上にカーソルを合わせ、
    Edit
    を選択し、新しい名前を入力します。
  5. コントロールスタイルを編集するには
    [
    Object
    スタイル]
    を展開し、スタイル名を展開し、
    Edit
    を選択して値を入力してプロパティを編集します。
    ヒント: また、値を手動で入力する代わりに、ダイナミックリンクを作成することもできます。「ダイナミックリンクを作成する」を参照してください。
  6. コントロールスタイルを削除するには、スタイル名の横にある
    [削除]
    を選択します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal