スタイルを選択するコンボボックスを開発する

コンボボックスを作成して、さまざまなアプリケーションスタイルを選択します。ランタイムにアプリケーションのスタイルを変更するには、コンボボックスからスタイルを選択します。
アプリケーション例
注:
サンプル プロジェクトのダウンロード:
StylePicker.zip
  1. プロジェクトを開発するには
  2. (オプション) グラフィックオブジェクトをさらに追加します。
    たとえば、ボタンとラベルを追加します。詳細については、「グラフィックオブジェクト」を参照してください。
  3. インターフェイス要素を配置する。
  4. プロジェクトを保存する。
アプリケーション デザイン例
[実行]
を選択して、クライアント エミュレータを使用し、プロジェクトをテストします。リモート クライアントでプロジェクトを実行するには、「ターゲットデバイスを追加する」を参照してください。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal