ダイナミックリンク

ダイナミックリンクは、親ノード (変数) とソース ノード (別の変数またはオブジェクト プロパティ) を結合します。
ヒント:
通常、ダイナミックリンクを使用して、以下に基づいて変数値を設定します。
  • 別の変数の値。
  • オブジェクトのプロパティ。
たとえば、温度変数の値に基づいてラベル オブジェクトのテキスト プロパティを設定します。

ソースのタイプと値

デフォルトで、ダイナミックリンクのソース ノード タイプに応じて、ソース値は次のように設定されます。
ダイナミックリンク ソース ノード タイプ
ダイナミックリンク ソース値
変数
変数の
[値]
属性。
オブジェクト
オブジェクトの
[NodeId]
プロパティ。

モード

ダイナミックリンクのモードは、その方向を指定します。
読み取る
ソース ノードから親ノードに読み取ります。
NetLogics で定義されたダイナミックリンクのデフォルト。
書き込む
親ノードからソース ノードに書き込みます。
読み取る/書き込む
ソース ノードから親ノードに読み取り、親ノードからソース ノードに書き込みます。
FactoryTalk Optix Studio
UI で作成されたダイナミックリンクのデフォルト。

複雑なダイナミックリンク

複雑なダイナミックリンクには、コンバータによるソース ノード値の変換が含まれます。「コンバータ」を参照してください。
複雑なダイナミックリンクを作成するには、複雑なダイナミックリンクエディターを使用します。「複雑なダイナミックリンクエディター」を参照してください。
注: グラフィカル オブジェクト プロパティと別のノードの間にダイナミックリンクを設定した場合、親ノードは常にグラフィカル オブジェクト プロパティです。ダイナミックリンクの親ノードまたはソース ノードが配列変数の場合は、特定の配列セルを親またはソース値として設定できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal