ダイナミックリンク ソースへのリファレンス

ダイナミックリンク ソースのタイプに応じて、プロパティ値フィールドにはさまざまな方法で参照が表示されます。

プロパティ値

参照されるソース タイプ
ソース タイプ
プロパティ値
ノードまたは変数
ソースの
BrowseName
ノードまたは変数の属性
属性の
name of the attribute
配列変数
BrowseName[
array index values
]
配列変数の配列インデックス
BrowseName[
array index number
]
たとえば、
[0]
は最初の配列インデックスです。
ビットインデックス
BrowseName[
bit index number
]
たとえば、[0] は最初のビットインデックスです。
ノードのプロパティ
ソース ノードへのパス。
ユーザーによってフォーマットされたノードまたは変数
ソースに関する情報の後に
(フォーマット)
リファレンスタイプ
リファレンスタイプ
説明
プロパティ値の例
絶対
ルート ディレクトリで始まる参照ソースへの完全なパス。
ProjectName/Model/SourceVariable
相対
ターゲットノード ディレクトリで始まる参照ソースへのパス。
../SourceVariable
エイリアスあり
エイリアスを含むパスの任意のタイプ。
エイリアスは、ソースノードを指す変数タイプであり、一意の識別子プロパティを持ちます。詳細については、「エイリアス」を参照してください。
{Motor}/Speed
ヒント:
青色のリンク (例では
[../SourceVariable]
) を選択すると、リンクターゲット (
[SourceVariable]
ノード) に移動します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal