複雑なダイナミックリンクエディター

複雑なダイナミックリンクエディターにより、ソース ノード値に高度なロジックを追加できます。複雑なダイナミックリンクエディターは、ダイナミックリンク ブラウザの
[詳細]
タブに表示されます。
ダイナミックリンク ブラウザの詳細については、「ダイナミックリンク ブラウザ」を参照してください。
[エディターで開く]
を選択して、中央ペインで複雑なダイナミックリンクエディターを開くこともできます。中央ペインで複雑なダイナミックリンクエディターを開くと、長いロジックを含む複雑なダイナミックリンクを編集する場合に便利です。
ヒント: 複数のダイナミックリンク ブラウザが開いている場合、ダイナミックリンク ブラウザで開くことができる
[詳細]
タブは 1 つだけです。ダイナミックリンク ポップアップを開いたときに複雑なダイナミックリンクエディターが開いている場合は、
[詳細]
タブに再びフォーカスが移ります。
項目
名前
説明
基本
ダイナミックリンク ブラウザの
[基本]
タブに戻ります。「ダイナミックリンク ブラウザ」を参照してください。
詳細
この
[詳細]
タブを表示して、複雑なダイナミックリンクを作成します。
パス
複雑なダイナミックリンクによって設定された変数へのパス。
ブロック図
ダイナミックリンクとコンバータによって実行される変換のフローを表示します。
ダイナミックリンクの方向
ダイアグラムのブロック間の方向を設定します。アイコンを選択すると、方向が変わります。
  • ソース ノードから親ノードに読み取ります。
  • 親ノードからソース ノードに書き込みます。
  • ソース ノードから親ノードに読み取り、親ノードからソース ノードに書き込みます。
[挿入]
出力を操作するコンバータ ブロックを挿入して、ダイナミックリンク チェーンを中断します。
[挿入] を使用して、別のブロックの出力に処理を追加できます。たとえば、式エバリュエーターの結果に定数値を乗算できます。
[ダイナミックリンクの追加]
または
[ダイナミックリンクの変更]
ソースと親の間のバインドを指定または編集します。
閉じる
ダイナミックリンク ブラウザを閉じます。
リンクの削除
プロパティからダイナミックリンクを削除します。
エディタで開く
複雑なダイナミックリンクのブロック図をエディターで開きます。
Configure
構成
複雑なダイナミックリンクエディターのタブの
[構成]
[親配列インデックスの追加]
を使用して、ソース変数を親変数の特定のインデックスにリンクします。
[構成]
[ダイナミックパスコンバータの追加]
を使用して、
[キー値コンバータ]
または
[条件付きコンバータ]
を作成します。
[構成]
[EU モード]
を使用して、変数ソース パスをダイナミックに構築できるコンバータを作成します。これらのオプションは、工学単位専用です。
  • [デフォルト]
    。変換は適用されません。
  • [ローカライズ]
    。ユーザー ロケールに基づいて親変数の測定ユニットを設定します。
  • [ソースからの EU のコピー]
    。親変数の測定ユニットをソース変数の測定ユニットとして設定します。
[削除]
複雑なダイナミックリンクエディターのタブから、コンバータまたはダイナミックリンクとその子を削除します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal