[リング X] ビュー

[リング X]
ビューを使用して、スイッチをリング スーパーバイザーとして有効にしたり、ネットワークおよびリングに関する情報を表示することができます。
[リング X]
ビューを使用すると、次のことができます。
  • リングのスーパーバイザー モードを有効にします。
  • スイッチが DLR ネットワークで動作しているか、リニア ネットワークで動作しているかを表示します。
  • ネットワークのステータスを表示します。
  • アクティブなリング スーパーバイザーのアドレスと優先権を表示します。
  • スーパーバイザーの現在のステータスを表示します。
  • リング フォルトの数、リング フォルトのステータスを表示し、高速フォルトをクリアまたはサイクル フォルトをリストアします。
  • リング フォルト カウントをゼロにリセットします。
  • フォルトが発生した場合に、ポートの最後のアクティブ ノードのアドレスを表示します。
データが表示され、デバイスがオンラインで通信エラーがない場合のみパラメータを使用できます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal