ポートで最後にフォルトが発生した箇所を検証する

リングにフォルトがある場合、アクティブなリング スーパーバイザーが DLR ポートで通信可能な最後のノードを確認できます。この情報は
[リング X]
ビューの
[最後のアクティブ ノード]
に表示されます。
ヒント:
[最後のアクティブ ノード]
には、フォルト位置を確認するまで、最後のフォルトの情報が表示されます。
ポートで最後にフォルトが発生した箇所を確認する方法
  1. デバイスのタブで、
    [デバイス レベル リング]
    を展開してから、
    [リング X]
    を展開します。
  2. [リング]
    ビューで、
    [フォルト位置の検証]
    を選択します。
    スイッチは
    [ポート 1 の最後のアクティブ ノード]
    [ポート 2 の最後のアクティブ ノード]
    の IP アドレスまたは MAC ID を更新します。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal