リングのフォルトをクリアする
リング スーパーバイザーで高速フォルトまたは回復サイクル フォルトが発生した場合、
[リング X]
ビューで [フォルトのクリア]
を選択してフォルトをクリアします。
ヒント:
[フォルトのクリア]
は、スイッチがリング スーパーバイザーの場合にのみ利用できます。リングのフォルトをクリアする方法
- デバイスのタブで、[デバイス レベル リング]を展開してから、適切な[リング]を展開します。
- [リング X]ビューで、[フォルトのクリア]を選択します。
ご質問やご意見