Loading
ケーススタディ | 食品&飲料
Recent ActivityRecent Activity

大森インドは21 CFR準拠の医薬品包装を実現

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Industrial Omori SI-5000 Super Wrapper packaging machine with stainless‑steel body, film rollers, conveyor system, and touchscreen control panel in a clean studio setting.
OMORI Logo

大森インドは、食品および非食品用途向けの高速フロー包装機、自動供給・搬送システムのリーディングカンパニーであり、アジア、中東、アフリカに3,100以上の納入実績を誇ります。同社の機械は、ビスケットやクッキー、チョコレートバー、シリアルバー、栄養補助食品/スナックバー、インスタントラーメン(乾麺ブロック)など、あらゆる種類の食品の包装に使用されています。大森インドは、機械の提供にとどまらず、計画から実装、そして継続的なサポートまで、包装プロセス全体にわたるエンド・ツー・エンドのライン設計とサポートサービスを提供しています。当社のチームは、エンジニアリングとフレキシブル包装の豊富な経験を活かし、お客様の包装コスト、スループット、品質を最適化する革新的なソリューションを提供しています。

課題
  • 規制遵守の障壁
  • 21 CFR要件の複雑さ
  • 市場参入の制約
ソリューション
  • FactoryTalk® Optix™ SCADAソフトウェア
  • CompactLogix™
  • Kinetix® 5500サーボドライブ EtherNet/IP
  • Kinetix® VPサーボモータ
結果
  • 規制遵守と市場拡大
  • 運用効率の向上
  • 企業間の連携とデータに基づく意思決定

課題

医薬品市場参入における21 CFR準拠の障壁打破

大森インドは、食品&飲料および消費財業界の顧客向けに包装機を製造しています。同社は医薬品分野への包装ソリューションの展開を目指していました。大森製作所にとって、この目標達成における最大の障害は、機械が連邦規則集(21 CFR)に準拠していることの確保でした。

21 CFRとその勧告は、今日の製薬業界にとって極めて重要です。連邦規則集(CFR)のタイトル21は、米国における食品と医薬品を、FDA (米国食品医薬品局)、DEA (麻薬取締局)、ONDCP (国家麻薬取締政策局)という3つの規制機関の下で管理しています。タイトル21は3つの章で構成され、各章はこれらの組織の規則を専門としています。ほとんどのOEMは21 CFR Part 11に準拠する必要があります。

Part 11は、製薬会社、医療機器メーカ、バイオテクノロジ企業、生物製剤開発会社、CRO、その他のFDA規制対象産業に適用されますが、いくつかの特定の例外があります。この規定では、FDAが維持を義務付けている電子データ処理に関連するソフトウェアおよびシステムについて、システム検証、監査証跡、電子署名、文書化などの管理策の実装が求められています。プレディケート・ルールとは、連邦食品・医薬品・化粧品法、公衆衛生サービス法、またはPart 11以外のFDA規制に規定されている要件です。

ソリューション

マートでコンプライアンスに準拠したコネクテッドブリスター包装ソリューション

大森インドは、ロックウェル・オートメーションと提携し、医薬品業界向けの新しい機械、ブリスター包装ソリューションを開発しました。

この機械はFactoryTalk® Optix™ SCADAソフトウェア上で動作し、監査、システム検証、監査証跡、電子署名、コンプライアンスに必要な文書作成などの管理を通じて、21 CFR Part 11に準拠しています。

CompactLogix™コントローラは、スマートマシンや製造装置の高まる需要に応えるため、高性能、大容量、生産性、そしてセキュリティを強化します。これらのコントローラは、共通の使いやすい開発環境を備えています。プログラミングソフトウェア、コントローラ、I/Oモジュール間の緊密な統合により、試運転時および通常運用時の開発時間とコストを削減します。この共通化により、機能を1つのコントローラに統合できるため、機械または安全アプリケーションを工場全体の制御システムにコスト効率よく統合できます。

Kinetix® 5500サーボドライブは、EtherNet/IPを介してCompactLogix™コントローラに接続し、EtherNet/IP上の統合モーションをサポートします。革新的なコンパクト設計のKinetix® 5500ドライブは、機械の設置面積を最小限に抑え、システム配線を簡素化します。

Kinetix® VPサーボモータは、EtherNet/IPネットワーク上でスムーズな統合モーションコントロールを提供し、Kinetix® 5500および5700サーボドライブと併用できるように最適化されています。Kinetix® VPL低イナーシャ・サーボ・モータは、優れた動的性能を提供します。

多軸加工機は、イーサネット通信によるシームレスなデータ転送が可能になり、よりスマートになりました。エンドユーザは、製品の種類に応じて、ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)からレシピを選択でき、システムが自動的にオフセット調整を行ないます。停電時でもサーボのアブソリュート位置を保持できます。

エンドユーザは、機械システムの簡素化により、高精度化とメンテナンスの低減を実現できます。また、軸の追加・削除による拡張性も実現できます。上流システムとの統合も、これまで以上に容易になりました。

結果

コンプライアンス、接続性、そして卓越した運用を実現

ロックウェル・オートメーションのソリューションを活用して大森インドが開発したスケーラブルなマシンは、製薬業界のエンドユーザに多様な包装ソリューションを提供できるようになりました。

トラブルシューティングや変更のために多規律アーキテクチャにリモートアクセスできるため、マシンのリモート操作とモニタが可能になり、物理的な現場訪問が不要になります。

EtherNet/IP接続は、工場レベルと企業ネットワークを統合し、人、プロセス、テクノロジをセキュアに接続するコネクテッドエンタープライズを実現します。接続されたスマートデバイスはプロセスに新たな可視性をもたらし、これらの機器から得られるデータと分析によって、より適切かつ迅速な意思決定が可能になります。シームレスな接続は、コラボレーションの向上にもつながります。

注: 大森インドは、ロックウェル・オートメーションのゴールドOEMパートナです。

公開 2026年2月25日

トピック: 食品飲料 ライフサイエンス
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left 大森インドは21 CFR準拠の医薬品包装を実現
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose