- プロジェクトタイムライン内で5つの海洋プラットフォームの運用化
- 集中モニタおよび制御機能による手動介入の削減
- 過酷な海洋環境下での動作効率およびシステム信頼性の向上
- 接続された全プラットフォームにわたるリアルタイムのデータ可視化の強化
- 拡張性と将来対応性を備えたシステムアーキテクチャによる高いクライアント満足度の実現
9つの注水プラットフォームを管理し、貯留層圧力を維持し、石油&ガス生産を最適化するグローバル海洋エネルギー事業者。
- 24週間のタイムライン内で9つの海洋プラットフォーム全体におけるモニタおよび制御システムの最新化の必要性
- 複数のベンダーおよびシステムインテグレータ間の複雑な調整
- 遠隔地の海洋生産拠点へのアクセス性が限られており、物流の複雑性が増大
- 多様な旧式の制御システムおよび電力システムの統合の必要性
- 全施設における信頼性の高い衛星ベースのモニタ実装に関する課題
- ControlLogix® および FLEX I/O® アーキテクチャ
- 全プラットフォームにわたるCENTERLINE® 2100モータ・コントロール・センタ
- PowerFlex® 755Tシリーズ可変周波数ドライブ
- 衛星ベースのモニタ
- FactoryTalk® View
- Studio 5000®
- FactoryTalk® Historian
課題
厳しい納期下での複雑な最新化プロジェクト
ある海洋エネルギー事業者は、24週間という納期内に9つの注水プラットフォーム全体のモニタおよび制御システムを最新化する必要がありました。これらのシステムは、一定の貯留層圧力を維持し、信頼性の高い海洋生産操業を保護するために不可欠でした。加速されたタイムラインは、動作の導通を維持しながら迅速な実行を必要としました。
遠隔地の海洋ロケーションは、プロジェクトの複雑性を大幅に増大させました。限られたアクセス性と過酷な環境条件により、システムの設置、試運転、保守がより困難になりました。複数のプラットフォーム間で機器を輸送し、人員を調整するには、慎重な計画と実行が必要でした。
マルチベンダー・マルチシステムの調整
このプロジェクトは、特にモータ・コントロール・センタ(MCC)および可変周波数ドライブ(VFD)について、複数のサプライヤおよびシステムインテグレータ間の調整を必要としました。異なる技術間の互換性をサポートし、チーム間の整合性を維持することは、プロジェクトスケジュールに追加のリスクをもたらしました。
さらに、既存のインフラには、単一の統合されたアーキテクチャに統合する必要がある、旧式の制御システムおよび電力システムの混在が含まれていました。オペレータは、これらのシステムを統合しつつ、全体的な性能と拡張性を向上したソリューションを必要としていました。
リモートでの可視化の必要性
最後に、頻繁な現地訪問は非効率的でコストがかかりました。オペレータは、動作のリアルタイムで可視化を実現し、手動介入を削減し、すべての海洋施設全体での意思決定を改善されたリモートモニタ機能を必要としていました。
ソリューション
成功のために最適化された統合ソリューション
このエネルギー事業者は、9つの海洋プラットフォーム全体で制御システムを統合するように設計された統一オートメーションソリューションを導入しました。このアーキテクチャは、ControlLogix®およびFLEX I/Oテクノロジを活用し、拡張性と柔軟性に優れた基盤を実現しました。
各プラットフォームにはCENTERLINE® 2100モータ・コントロール・センタが装備され、運用全体で一貫性のある信頼性の高い電力管理を実現しました。これらのシステムは、性能を最適に調整するために、より広範な制御環境にシームレスに統合されました。
性能を最適化し、動作精度を向上した運用を実現するため、事業者は PowerFlex® 755TシリーズVFDを選択しました。これらのドライブは、モータ速度とトルクの精密な制御を実現し、動作効率を向上し、安定した注水プロセスをサポートしました。
複数の注水プラットフォームにわたるリモートモニタと制御をサポートする統合オフショア制御システム
リアルタイムモニタと標準化
ソリューションの重要な要素は、衛星ベースのモニタシステムの実装でした。この機能により、海洋プラットフォームと集中管理オペレーション間のリアルタイム通信が実現され、オペレータはシステム性能を完全に可視化できるようになりました。
最後に、制御ソリューションには、FactoryTalk® View、Studio 5000®、FactoryTalk® Historianを含む包括的なソフトウェアスイートが組み込まれました。これらのツールは、高度な可視化、制御、データ管理機能を実現し、作業者がすべてのプラットフォームにわたって性能データを取得および分析できるようになりました。
結果
動作効率、リアルタイムで可視化、信頼性の向上
統合制御・モニタシステムの導入により、すべての海洋プラットフォームにおける動作効率が向上しました。集中管理により手動介入の必要性が減少し、作業員はリモートからより効果的にシステムを管理できるようになりました。
衛星ベースのモニタシステムは、動作データへのリアルタイムアクセスを実現し、作業員にシステム評価に対するより高いリアルタイムで可視化をもたらしました。この向上した洞察により、より迅速な意思決定と変化する状況への対応力の向上が実現しました。
堅牢なシステムアーキテクチャにより、厳しい環境条件下でも海洋作業全体の信頼性が向上しました。標準化された制御システムと高度なモータ制御技術により、一貫性のある信頼できる性能の実現が可能になりました。
拡張性と将来対応インフラ
このソリューションは、将来の拡張と統合をサポートする拡張性のある基盤を構築しました。統一されたアーキテクチャにより、オペレータは追加のプラットフォームに機能を拡張し、進化する動作要件に適応できます。
9つのプラットフォームのうち5つがプロジェクト範囲内で正常に運用開始されました。オペレータは、複雑な技術的課題をサステナブル(持続可能)で長期的な動作上の優位性に変換するシステムの能力を強調し、その性能に高い満足度を示しました。
公開 2026年6月30日
お客様へのご提案