Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

未来を切り開く: 採鉱事業における統合プロセスとパワーの重要な役割

統合されたプロセスとパワー技術は、採鉱作業に革命をもたらし、効率を高め、環境への影響を低減し、サステナビリティを育んでいます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
A conveyor belt for processing coal ore.

アジア太平洋地域は鉱業大国です。天然資源が豊富で、世界最大級の鉱物・金属埋蔵量を誇っています。オーストラリア、中国、インドネシア、モンゴル、そして日本といった国々は、鉄鉱石、石炭、金、銅の採掘における世界的リーダであり、この地域を席巻する経済成長と工業化を支えています。

このような活気に満ちた採掘の状況の中で、プロセス技術とパワー技術の統合がゲームチェンジャーとして台頭してきました。高度な自動化、インテリジェントなパワー&モータ制御、デジタルソリューションを組み合わせた統合されたプロセスとパワーシステムは、資産パフォーマンスと電力管理を最大化するために、鉱業部門に革命をもたらしています。これらのシステムは、エネルギー消費と生態系への影響が大きいことで従来から知られているこの業界において、操業効率を高め、環境への影響を低減し、サステナビリティ(持続可能性)を推進するのに役立ちます。

鉱業会社が、増大する需要への対応と厳しい環境規制の遵守という2つの課題に取り組む中で、プロセス技術とパワー技術の融合は、よりサステナブルで効率的な未来への道筋を提供します。
 

なぜ鉱業では生産強化のための統合システムが必要なのか

より良い品位の鉱石を得るために、企業はより深く、より遠くまで掘ることを余儀なくされるため、採鉱はより複雑になっています。鉱業会社は、プロセスの効率性を見極め、機器の信頼性を向上させ、水とエネルギーを効果的に利用し、人々の安全を守るという課題に直面し続けています。これらの変数を制御することは、利益を維持しながらサステナブルな方法で生産量を最大化するために極めて重要です。

先進的なプロセスソリューションを活用することで、採掘作業はパフォーマンス、コスト効率、サステナビリティの大幅な改善を達成することができます。採掘作業用にテストされ検証されたアーキテクチャと機能性は、機器の性能とスループットを最大化し、生産プロセスの全体的な生産性を向上させるのに役立ちます。

PlantPAxで工場の生産性と収益性を最大化
Mineral Processing and Metal Refining
PlantPAxで工場の生産性と収益性を最大化

このコネクテッドマインの経験により、処理プラント内の制御決定を再考してください。最新の統合された分散制御システム(DCS)により、プラント全体の最適化を実現します。

効率的な採掘のためのプロセスとパワーの統合

プロセスマネジメントとパワーマネジメントは異なる機能として認識されており、従来は組織内の異なるチームや部門によって管理されていました。現在の労働力の課題に対処し、急速に変化する市場の需要に対応するため、企業は、より効率的なオペレーションのために、この2つの機能を接続することを選択するようになってきています。

チームをつなぎ、プラットフォームを統合するために、ロックウェル・オートメーションは、直感的なデータインテリジェンスの照合と分析、制御可視化プラットフォーム、セキュアなインフラを含む、プロセスとパワーの統合ソリューションの完全なスイートを提供します。
レゾリューション・カッパー社にとってサステナビリティは重要
レゾリューション・カッパー社にとってサステナビリティは重要
ケーススタディ
ケーススタディ
レゾリューション・カッパー社にとってサステナビリティは重要
リオ・ティント社とBHPの合弁事業であるレゾリューション・カッパー鉱山では、システムのアップグレードによって従業員、設備、環境を保護しています。

統合されたプロセスとパワーシステムは、機能横断的な可視性とコミュニケーションを可能にする単一のオートメーションプラットフォームを活用することで、スタンドアロン型の製品と比較して、システム管理のコスト削減と効率化を実現します。これらの旧式のサイロ化されたシステムは、使いやすく、データ情報が豊富で、設計上セキュアで、サステナブルな統合システムに移行することができ、操業上のリスクを軽減するのに役立ちます。

コンベア、圧縮空気ソリューション、鉱物処理から、スタッカー開墾機、移動車両データ収集、コンプレッサの最適化まで、プロセスとパワー制御ソリューションを統合することで、デジタル技術と統一されたシステムアーキテクチャを通じて、運用、コスト、時間の大幅な効率化を実現します。

これらのアプリケーションを調和させることで、鉱業はより高いレベルの生産性を達成し、環境への影響を低減し、長期的な成長のための新たな機会を引き出すことができます。

統合されたシステムによる採鉱アプリケーションの利点

最新のPlantPAx®分散制御システム(DCS)は、オートメーションインフラを削減し、改善された診断と分析を提供し、プロセス専用に構築されたコントローラを導入することで、一貫したプロセスの提供を支援します。また、業界の最新のサイバーセキュリティ標準を採用することで、脅威の進化する状況の中で作業するユーザを支援します。

エネルギー消費を操業需要に合わせることで、鉱業は大幅なコスト削減を達成し、環境への影響を最小限に抑え、よりサステナブルで収益性の高い産業を支えることができます。

最近の例としては、リオ・ティント社とBHP社の合弁事業であるレゾリューション・カッパー社のプロジェクトがあります。このプロジェクトは、米国アリゾナ州フェニックスの東60マイルにある坑内銅鉱山で、安全の向上、環境への影響の低減、操業効率の向上を目的として、高度な制御システムとエネルギー効率に優れた技術を導入しています。主なアップグレードには、PowerFlex®可変周波数ドライブ(VFD)とPlantPAx DCSの使用が含まれ、システム効率の5%向上、光熱費の10%削減、年間100万ドルの節約につながっています。このプロジェクトは、銅の需要の増加、特に電気自動車の需要の増加をサポートすることを目的としています。
 

鉱業の生産性とイノベーションをサポート

急速に進化する鉱業では、先進的なテクノロジの導入が、競争力と卓越した操業の維持に不可欠です。オーストラリアにあるリオ・ティント社のアムランボーキサイト鉱山では、ロックウェル・オートメーションの統合ソリューションがこの傾向を体現し、採掘の生産性をサポートしています。プラント全体の制御にはPlantPAxを、リアルタイム・データ・アクセスにはFactoryTalk®ソフトウェアを使用することで、作業効率と安全が向上しました。Allen-Bradley®のコントローラとモビリティタブレットを統合することで、シームレスな制御とデータ共有が容易になり、プロジェクトを予定よりも早く、予算内で完了することができました。このアプローチは、採掘作業の強化における高度な自動化の利点を強調するものです。

鉱業および鉱物処理企業は、そのオペレーションを最適化するために、常に最先端の技術を採用しようと努力しています。高純度の重要な鉱物の開発と生産に重点を置くオーストラリアのマルチコム・リソーシズ社は、統合制御、スケーラビリティ、および柔軟性を実現するために、PlantPAx DCSを新プラントに採用しました。PlantPAxは、強化された信頼性、アップタイム、およびユーザフレンドリなインターフェイスを提供します。さらにマルチコム社は、PowerFlex 527ドライブ、ControlLogix®制御システム、およびFactoryTalk View SCADAシステムを統合し、オペレーションを合理化しました。

これらの例は、鉱業における統合技術の変革的影響を示しています。業界が進化し続ける中、統合テクノロジの採用は、競争力を維持し、長期的なサステナビリティを確保する上で極めて重要です。

統合されたプロセスとパワーソリューションが、お客様の採鉱作業をどのように次のレベルに引き上げることができるか、さらに詳しくご覧ください。

Multicom Resources selects Rockwell Automation
Multicom’s Julia Creek St Elmo mine in Queensland’s North-West Minerals Province. Photo: Multicom Resources
プレスリリース
プレスリリース
Multicom Resources selects Rockwell Automation
Multicom has selected Rockwell Automation’s latest generation PlantPAx DCS to enhance reliability and uptime with plant-wide optimisation and control.

公開 2024年9月2日

トピック: プロセスソリューション 鉱業 分散制御システム(DCS)

Ana Mello
Ana Mello
Director, Global Mining and Metals, ロックウェル・オートメーション
30年以上にわたるキャリアを持ち、業界および技術に関する豊富な経験を有しています。鉱業および金属分野の顧客が、安全で持続可能かつセキュアな方法で事業から価値を引き出すことを支援することに注力しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 未来を切り開く: 採鉱事業における統合プロセスとパワーの重要な役割