Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

両方の長所をいかす: 貴社のHMI/SCADAシステムの最新化

FactoryTalk Optixを使用すると、PanelView Plus、FactoryTalk View SE、PlantPAxシステムを、レポート作成、エッジ接続、リモートサポート、最新式の視覚化で拡張できます。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
製造工場でFactoryTalk Optixを使用する女性作業員。

既存のHMI/SCADA (監視制御およびデータ収集)システムは重要な運用を継続していますが、新たな要件が生まれています。より充実したレポート、エッジデータ収集、サードパーティのデバイス接続、リモートサポート、または企業分析用のデータが必要になる場合があります。FactoryTalk® Optix™は、現在のシステムと並行してこれらの機能を追加し、既に機能しているものを置き換えることなく最新化を支援します。
 

FactoryTalk® View SE + FactoryTalk Optix

FactoryTalk View SEは、大規模なHMI/SCADAアプリケーション、PlantPAx®システム、および統合されたWindowsベースのアーキテクチャにおいて、実績のある基盤であり続けています。多くの組織にとって、監視視覚化、警報、システム全体の制御、オペレータインターフェイスのための適切なプラットフォームであり続けています。

運用チームがシステム内で既に利用可能なデータをより活用しようとする中、FactoryTalk OptixをFactoryTalk View SEと並行して追加することで、新しいデジタル化、レポート、エッジ、接続のユースケースをサポートできます。これにより、ユーザは、主要機能である監視システムを変更したり、確立されたオペレータワークフローを中断したりすることなく、既存のFactoryTalk View SE導入を拡張できます。

例えば、FactoryTalk Optixを使用してPDFレポートの作成、リアルタイムまたは履歴データからのダッシュボード構築、ODBCを利用したローカルまたはリモートデータベースへの接続、上位システムとの情報共有が可能です。また、MQTTなどのプロトコルを利用したスケーラブルな導入によるエッジ機能の実現や、OPC UA情報モデリングによるデータのコンテキスト化もサポートします。

FactoryTalk Optixは、Modbus、シーメンス、三菱電機、オムロン、ベッコフ、CODESYSなどの一般的な産業用オートメーションプロトコル向け組み込み型のドライバを通じて、サードパーティのデバイス通信をサポートし、接続オプションを拡大できます。リモートサポートが必要な場合、FactoryTalk® Remote Access™との統合により、プロジェクトの保守、システムのトラブルシューティング、デバイスのリモートサポートを安全に実現する方法を支援します。

このように、FactoryTalk OptixはFactoryTalk View SEの価値を置き換えるものではありません。かわりに、機械メーカ、システムインテグレータ、エンドユーザに、既存のHMI/SCADA投資の周辺に新しいレポート、エッジ、接続、リモートアクセス機能を追加する実用的な方法を実現します。

FactoryTalk OptixがFactoryTalk View SEをどのように拡張できるかについては、ロックウェル・オートメーションのナレッジベース(ログインおよびTechConnect℠アクセスが必要)をご覧ください。
 

PlantPAx + FactoryTalk Optix

PlantPAxは、スケーラブルなシステムアーキテクチャ、コントローラベースのプロセス戦略、一貫したオペレータインターフェイスを組み合わせた、プロセスアプリケーション向けの実績ある統合DCSプラットフォームを実現し続けています。プロセスシステムが新しいスキッド、機器、またはユニット操作を追加することで拡張される際に、プロセスに近い場所にローカルなオペレータインターフェイスを設けることで、PlantPAxシステム全体との整合性を維持しつつ、アプリケーションに有益な効果がもたらされます。

PlantPAxバージョン5.40以降、OptixPanel™またはFactoryTalk Optix Runtimeを搭載したASEM™ 6300 IPCを、PlantPAxシステム内の接続された現場のオペレータインターフェイスとして追加できます。これにより、ユーザはPlantPAxアーキテクチャと監視オペレータ環境を維持しながら、現場での可視化や機器レベルの操作に特化した専用の手段を導入することが可能になります。

FactoryTalk Optixは、ロックウェル・オートメーションのプロセスオブジェクトのライブラリの拡張オペレータフェースプレートおよび共通プロセスオブジェクトを活用し、スキッド、機器、またはフィールドレベルで簡素化された操作を必要とするオペレータに対して、一貫性の高い操作性を実現します。

このように、FactoryTalk Optixは、主要機能であるプロセス制御システムとしてのPlantPAxの役割を変更することなく、ローカルフィールドパネルアプリケーションへの視覚化拡張によってPlantPAxを補完します。

PlantPAxでのFactoryTalk Optixの活用およびロックウェル・オートメーションのプロセスオブジェクトのライブラリについて詳しくご覧ください。
 

PanelView™ Plus + FactoryTalk Optix

PanelView Plusは、多くの機械メーカおよびエンドユーザにとって、信頼性が高く、使いやすく、広く導入されているオペレータインターフェイスであり続けています。多くのアプリケーションにおいて、今後も長期間にわたりオペレータインターフェイスとして活躍できる、信頼性の高いフル機能のオペレータターミナルです。ロックウェル・オートメーションは、変換ユーティリティを必要としない軽微な移行としてPanelView Proシリーズのリリースを計画し、このプラットフォームの長寿命化を支援しています。ただし、要件が進化するにつれて、データのローカル保存や上位システムとの共有、ダッシュボードやレポートのサポート、リモート保守やトラブルシューティングの有効化などの機能追加が必要になる場合があります。

これらの新しい要件を満たす費用対効果の高い方法は、既存のオペレータターミナルと並行してFactoryTalk Optixを実行するヘッドレス型エッジデバイスを追加することです。OptixEdge™は、FactoryTalk Optix Runtimeのライセンスが組み込まれた、コンパクトなスタンドアロン型エッジデバイスであり、既存のPanelView Plusをそのまま活用しながら、機械データの収集、分析、保存、共有を行なうことができます。Logixベースのシステムの場合、組み込み演算モジュールというシャーシベースの選択肢が用意されており、これを利用することで、エッジでのデータ収集や処理といった機能を制御システムのより近くで実現できるほか、FactoryTalk Optix Runtimeのライセンスも組み込まれています。いずれのアプローチを採用した場合でも、機械メーカやエンドユーザは、オペレータインターフェイスを変更したり、現場のワークフローを大きく乱したり、あるいはシステム全体を全面的に入れ替えたりすることなく、最新のエッジ機能、接続性、データ管理機能を既存のシステムに追加することができます。

OptixEdgeおよび組み込みエッジ演算モジュールはFactoryTalk Remote Accessもサポートでき、これらの機能が必要な場合に、リモートサポート、保守、更新、トラブルシューティングのためのセキュアな手段を提供できます。

OptixEdgeおよび組み込みエッジ演算モジュールについて詳しくご覧ください。

公開 2026年11月10日

トピック: Human Machine Interface デジタルトランスフォーメーション スマートマニュファクチャリング FactoryTalk Optix

Sue Burtch
Sue Burtch
Lead Commercial Portfolio Manager Visualization Software, ロックウェル・オートメーション
HMIのベテランであるSueは、HMIハードウェアおよびソフトウェアに関してほぼすべてを経験しています。ソフトウェアおよびコントロール事業の主要チームメンバーとして、Sueはビジュアライゼーションポートフォリオの方向性や市場参入方法の策定を支援しています。主な焦点は顧客ニーズの理解と対応です。
連絡先:
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 両方の長所をいかす:貴社のHMI/SCADAシステムの最新化
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose