あなたにおすすめ
U.S.S.エンタープライズ号の乗組員は、果てしない宇宙を航行する際に宇宙の限界について心配することはありませんでしたが、制御システムに関しては、残念ながら無制限のスペースという贅沢はありません。
これらの制限内で作業する方法を継続的に模索し、システム効率を維持するために、コストを低く抑えながら高性能を同時に保つ方法を検討する必要があります。
制御システムのエンクロージャという宇宙の限られたスペースを探索する際は、これらの制約の中で作業しながらシステムの性能を向上させるのに役立つ様々な方法を検討してください。
スペース制限の課題
スタートレック・エンタープライズ号を飛行機の格納庫に駐機することはないでしょう。それなのに、なぜ制御システムを収容するには小さすぎるキャビネットに押し込もうとするのでしょうか?
制御キャビネットのスペース制限は問題です。幸い、コントローラは顧客の要求に応えるために進化し続けています。組み込みイーサネットポートと、新しいコントローラの高性能という付加価値を持つ容量の増加により、制御システムで使用するコントローラの数を減らすことができます。最終的な結果:キャビネット内により多くのスペースを確保できます。
強化されたI/Oモジュールにより、ハードウェアの簡素化のためにモジュールあたりより多くのデバイスを配線できます。これにより、システムで使用するモジュール数を減らすことができます。再び、シャーシ内、そしてキャビネット内により多くのスペースを得ることができます。
スリムな電源装置により、シャーシの全体的な設置面積を圧縮し、さらに多くのスペースを解放することが可能になります。全体的な物理システム幅を削減することで、最小取付けクリアランスを破ることを避けたり、サイズのためにシャーシがサポートされていない向きに取付けられることを避けることができます。拡張するスペースさえあるかもしれません。
そして、冗長電源ケーブルは、90度角度設計により、シャーシをエンクロージャの背面により近く配置することを可能にします。
整理整頓と効率性
なんと複雑な網を織ることでしょう!スタートレック・エンタープライズ号のブリッジで必要なすべての配線が効率的な方法で統合されていなかったら、どんな問題が起こるか想像できますか?
トリブルは乗組員の唯一の問題ではないでしょう!制御システムのキャビネット内でも同じことが言えます。例えば、新しい冗長カーブル配線オプションは、冗長シャーシに電力を供給するより明確で効率的な方法を提供し、より整理されたシステム設置に貢献します。
スリム電源オプションも、必要なスペースが少なくて済むため、より効率的なシステムを構築することを可能にし、I/Oを統合する能力も同様です。強化されたI/Oモジュールは、より高速な応答時間を通じてより良い結果を達成するのに役立ちます。また、より高速な実行時間により、より高性能な制御とより高い精度を提供します。より正確な制御により、より整理され効率的なシステムが実現されます。
コストの懸念
コントローラから、I/O、電源装置、冗長カーブル配線まで、制御システムのスペースを節約する方法は数多くあります。
あなたの使命は、これまでどの制御システムも到達したことのない領域に向かうことです...
公開 2016年6月27日