Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

柔軟なパッケージングには柔軟なプロセスが必要

柔軟なパッケージングの需要が増加していることから、多くの製造メーカがフレキシビリティを目指しています。しかし、柔軟なパッケージングを提供するには、まず柔軟なプロセスが必要です。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Smart industry concept. Automation and data exchange in manufacturing technologies.

現代の製造業において、製造メーカが持つべき最も重要な特性は、間違いなく柔軟性です。それは、単に製品提供における柔軟性や、不測の事態に素早く適応できることを意味するのではなく、差し迫ったニーズに応じて機械の利用方法を変更できる能力を意味します。

この業界は今、かつてないほど速いスピードで動いており(しかも、そのスピードがすぐに落ちる気配はない)、ある日に起きたことが次の日も同じだとは誰も言えません。パッケージのサイズや形状、または内容物の変更など、機械の小さな変更を要求されることもあります。

このような考え方が業界に根付いている現在、製造メーカは、現在の構造で効率的に動作するだけではなく、将来を見据えて、迅速でシームレスな適応をサポートできる機器を確実に導入する必要があります。このため、業界のリーダたちは、現在の有効性や効率を犠牲にすることなく、将来に備える必要があります。

この目標は、柔軟性に影響を与えることなく、機械のライフサイクルを延ばすなど、製造メーカが促進しなければならない必要なサステナビリティ(持続可能性)要件のために、より難しくなっています。しかし、製造業務におけるこうしたさまざまな側面のバランスをとることは、すべて、柔軟なプロセスを促進する技術という、ビジネスの一分野に集中することに帰着します。

5Gが製造業の未来の工場建設にどのように貢献するか
5Gが製造業の未来の工場建設にどのように貢献するか
ブログ
ブログ
5Gが製造業の未来の工場建設にどのように貢献するか
5Gは未来の工場の運営方法を再定義することができます。通信から柔軟性、拡張性まで、その可能性はまだ完全に実現されていません。

テクノロジが可能にする柔軟性

テクノロジは、同等分野の企業にとって重要な差別化要因です。今や製造メーカは、ソフトウェアだけでなくハードウェアにおいても、さまざまな先進技術を活用することができます。このため、製造メーカは数年前には想像もできなかったようなプロセスを利用できるようになるため、ビジネスリーダはこの変化を認識し、それに合わせて適応していく必要があります。

しかし、これを成功させるためには、初期設計に柔軟性を組み込む必要があります。これには、需要や要求に応じて迅速で正確な段取り替えを可能にする機械全体の柔軟性だけでなく、迅速で絶え間ない変化に対応するための適応性のあるソフトウェアも含まれます。

製造技術とオペレーションを改善することは、当然、柔軟性を高めることにつながります。ペットフード包装のような複雑さを増す市場では、これは非常に重要な問題です。標準的な例では、1台の機械につき年間約2000回の機械交換があり、それぞれの交換には約15~20分かかるため、機械が使用されていない時間が膨大になります。もし、作業変更にかかる時間をわずか1~2分に短縮できれば、それは画期的なメリットとなります。

シームレスな段取り替えのような単純なことで、このような業務改善を見出すことができれば、何百時間もの時間を節約し、効率化を促進し、無駄を省き、サステナブル(持続可能)な慣行を促進することができます。

サステナビリティが企業にもたらすビジネス価値
サステナビリティが企業にもたらすビジネス価値
ブログ
ブログ
サステナビリティが企業にもたらすビジネス価値
サステナビリティが企業にもたらす実際のビジネス価値に疑問を抱いたことはないでしょうか。この記事を読み終わるころには、また違った考えになっていることでしょう。地球がかつてないスピードで温暖化していることは、明白な証拠です。過去5年間は記録的な暖かさでした。NASAによると、グリーンランドと北極圏では1993年以降、年間4410億トンの氷が失われています。

サステナビリティを促進する柔軟性

包装のプロバイダが、大きなものから小さなものまで、また紙製からプラスチック製まで、幅広い包装のフォーマットやスタイルを1台の機械でこなせるようになれば、組織全体のサステナビリティプロファイルが向上します。オペレーションに十分な柔軟性があれば、製造メーカは同じ機器を異なる作業に使用することができ、より少ない機器でより多くの作業を行うことで、機器のカーボンフットプリントを改善することができます。

このように柔軟なプロセスを改善することで、機械や包装ラインの寿命を延ばし、効率向上と同時にサステナビリティのメリットも生み出すことができます。これは、コストがかかるだけでなく非効率的なライン全体を交換するのではなく、旧式なオペレーションを強化するために、時間をかけて特定のモジュールを交換・アップグレードすることで達成できます。

高速機械で、よりスムーズで効率的なフォーマットや製品変更のための柔軟性を促進しようとしている包装企業は、モーションコントロールやiTRAKのような要素をより広範な運用能力に統合することによって、この変化を促進するための多くの選択肢を持っています。

変革の次の波へのポジショニング
変革の次の波へのポジショニング
ブログ
ブログ
変革の次の波へのポジショニング
ソフトウェアソリューションの採用が、製造メーカが次の変革の波に立ち向かうためにどのように役立つのか。

柔軟性による将来への備え

適応性と柔軟なプロセスは、異なる言語用の印刷やテキストをシームレスに切換えたり、アートワークをその場で変更したりすることを可能にすることで、包装企業に絶え間ない付加価値をもたらします。これは、さまざまなサイズのパッケージや、ユニークな形状、カスタム形状のパッケージでも可能であるため、企業はさまざまな市場で変化するお客様の需要に素早く対応することができます。

そのため、包装企業にとっては、単に機械の観点からだけでなく、より広範で包括的なソリューションの観点から考えることが重要になります。そのためには、包装部門におけるハードウェア、ソフトウェア、そして幅広い人材の可能性を最大限に引き出す柔軟なオペレーションを促進するための専門知識を持つパートナと協力することが望ましいのです。

そうでなければ、包装企業は従来のやり方から抜け出せなくなり、より技術主導で柔軟性を重視する競合他社に追い抜かれる可能性が高くなります。

柔軟なプロセスが柔軟なパッケージングをどのようにサポートするかについては、ROKStudiosのオラフ・クレメンス氏のインタビューをご覧ください。

公開 2023年10月10日

トピック: 食品&飲料 ライフサイエンス
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
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left 柔軟なパッケージングには柔軟なプロセスが必要