Vista Assi
Utilizzare Assi per visualizzare o configurare gli assi per il dispositivo.
Esempio vista Assi

La vista Assi include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axes | Visualizza il numero dell'asse a cui si applica questa configurazione. | |||||||||
Step Angle (Steps per Revolution) | Specifica il grado di movimento per ogni passo compiuto dal motore.
| |||||||||
Motor Current | Specifica la corrente continua che viene fornita al motore quando il motore è in movimento. I valori validi sono 0,1 a 4,0 A | |||||||||
Hold Current % | Specifica la percentuale di corrente del motore da applicare per mantenere la coppia di tenuta quando l'asse è fermo. I valori validi sono compresi tra 0 a 100%. | |||||||||
Engineering Units | Specifica l'unità di misura per la posizione o la distanza. I valori validi sono stringhe di testo. La stringa è utilizzata nei seguenti campi:
| |||||||||
Engineering Units per Revolution | Specifica il numero di unità ingegneristiche in un giro. Il modulo utilizza questo valore per convertire i parametri di posizione, velocità e accelerazione tra giri e unità ingegneristiche. | |||||||||
Recalculate Units | Quando il valore di unità ingegneristiche per giro viene modificato, usare questo pulsante per ricalcolare automaticamente i valori per i seguenti parametri di configurazione:
| |||||||||
Invert Direction | Specifica se invertire la direzione logica del motore per tenere conto delle differenze di installazione o di orientamento meccanico.
| |||||||||
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
Fornire un feedback