Vista Axisxx – Homing

Usare Axisxx – Homing per visualizzare o configurare i parametri di azzeramento dell'asse specifico.
Esempio vista Axisxx – Homing
La vista Axisxx – Homing include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Home Speed
Specifica la velocità da utilizzare durante un'operazione di Home fino al rilevamento del finecorsa di home. È possibile impostare questo parametro su un valore elevato per ridurre il tempo necessario a eseguire il comando Home.
I valori validi sono maggiori di 0.0 e minori o uguali a C:MaxSpeed.
Il valore è espresso in unità ingegneristiche al secondo.
Home Final Speed
Specifica la velocità finale da utilizzare dopo il rilevamento dell'interruttore di finecorsa home. È possibile impostare questo parametro su un valore basso per ottenere una maggiore precisione della posizione iniziale.
I valori validi sono maggiori di 0.0 e minori o uguali a C:MaxSpeed.
Il valore è espresso in unità ingegneristiche al secondo.
Home Acceleration
Specifica il tasso di variazione della velocità quando si esegue il comando Home.
Il valore è espresso in unità ingegneristiche al secondo
2
.
Home Timeout
Specifica il tempo massimo consentito all'asse per trovare la posizione di riferimento.
Quando il tempo scade, l'asse esegue un arresto graduale e la posizione rimane non valida.
I valori validi sono compresi tra 1,0 e 600,0 secondi
Home Position
Visualizza il valore della posizione da impostare come posizione corrente al completamento di un comando di ritorno al punto di partenza o di impostazione della posizione di home.
Il valore è espresso in unità di ingegneria.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal