Vista Assexx – Freno

Utilizzare Assexx – Freno per visualizzare o configurare i parametri del freno dell'asse specifico.
Esempio vista Assexx – Freno
La vista Axisxx – Freno include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Disengage Delay Time
Specifica il tempo di ritardo da quando l'asse viene alimentato fino al rilascio del freno.
I valori validi sono 0 a 1000 ms
Engage Delay Time
Specifica il tempo di ritardo dallo spegnimento dell'asse all'applicazione del freno.
I valori validi sono 0 a 1000 ms
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal