Pagina Outputs
Utilizzare la pagina Outputs per visualizzare o configurare le uscite del
dispositivo.
Esempio di pagina Outputs

La pagina Outputs include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Output | Visualizza il numero dell’uscita a cui si applica questa
configurazione. |
Mode | Visualizza la modalità dell’uscita. |
Output State in Program Mode | Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il
controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In
modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore
vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
|
Output State in Communication Fault Mode | Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è
verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in
modalità di errore comunicazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni
diagnostiche. |
Diagnostica di Outputxx
Per visualizzare la diagnostica di Outputxx, selezionare Diagnostics nella pagina
Outputs.
Esempio di pagina Outputxx Diagnostics

Fornire un feedback