Pagina Outputxx – PWM
Utilizzare Outputxx – PWM per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Outputxx – PWM

La pagina Outputxx – PWM include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) | Determina se l'uscita è a modulazione di larghezza degli impulsi
o digitale. |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO) | Determina se applicare il duty cycle specifico della PTO, fissato
al 50%. Se abilitato, O.Pwmxx.DutyCycle viene
ignorato. |
Enable Cycle Count Limit | Determina se generare un numero definito di cicli di impulsi
quando vi è un fronte di salita nei dati o cicli di impulsi
continui quando i dati sono attivati.
|
Execute All Cycles | Applicabile solo quando Enable Cycle Count Limit è abilitato. Quando O.Outputxx.Data passa a 0:
|
Output State when PWM is Idle | Determina lo stato dell’uscita quando la modulazione PWM è
inattiva.
|
Cycle Time | Visualizza il periodo in secondi di un ciclo di impulsi. |
Duty Cycle | Visualizza la percentuale della durata del ciclo di impulsi
quando l’uscita è in stato attivo. |
Cycle Count Limit | Visualizza il numero di cicli di impulsi da generare quando nei
dati è presente un fronte di salita. Applicabile solo quando Enable Cycle Count Limit è abilitato. |
Output State in Program Mode Program State | Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il
controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In
modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore
vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è
verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in
modalità di errore comunicazione.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Determina il tempo di mantenimento dello stato dell’uscita nella
modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo
stato Fault Final State. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il
periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore
comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off. Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile
scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della
modalità errore di comunicazaione corrente. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione
in modalità Programmazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni
diagnostiche. |
Fornire un feedback