Pagina Outputxx – Triggered Pulse
Utilizzare la pagina Outputxx – Triggered Pulse per visualizzare o configurare un’uscita
specifica per il dispositivo. Questa pagina è disponibile quando l’uscita è configurata
come uscita digitale nella finestra di dialogo Device Definition.
Esempio di pagina Outputxx – Triggered Pulse

La pagina Outputxx – Triggered Pulse include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Triggered by | Specifica l’ingresso che attiva la funzione di impulso.
|
Invert Trigger | Questa opzione inverte il fronte di attivazione del punto di
ingresso selezionato nel parametro “Trigger by”.
|
Pulse Delay | Specifica il tempo di ritardo in secondi tra l’evento di
attivazione e l’avvio dell’impulso di uscita. |
Pulse Active Time | Specifica la durata attiva in secondi dell’impulso di uscita
generato. |
Output State In Program Mode Program State | Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il
controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In
modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore
vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è
verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in
modalità di errore comunicazione.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Determina il tempo di mantenimento dello stato dell’uscita nella
modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo
stato Fault Final State. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il
periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore
comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off. Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile
scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della
modalità errore di comunicazaione corrente. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione
in modalità Programmazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni
diagnostiche. |
Fornire un feedback